Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 フォーラムのディスカッション

ShMi_1495391
PSoC™ 4
AN68272- UART Bootloader HostAN86526- I2C Bootloader Hostなどで使われているBootloader HostのAPIについて解説しているドキュメントはありますか?CyBtldr_TransferData()、CyBtldr_EndBootload... Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4
CY5672のキット内にある"CYBL10563-56LQXI"について調査中です。サイプレスサイト内で、データシートが見当たりません。データシートの場所を教えてください。 Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4
PSoC4100SPシリーズ "Configure System Clocks" の設定について詳細が記載されたものございますか?4MHzや16MHzのECOを使いたいと考えており、これらの設定例を確認したいです。PSoC4000シリーズですと、以下のようなKBAがあります。https://community.cypress.com/docs/DOC-10881... Show More
hiyac_351831
PSoC™ 4
MBR3を使ってタッチボタンの設計を検討しています。デバイス:CY8CMBR3108センサ基板:両面フレキシブル基板耐水性:シールド電極の使用必須、ガードセンサの使用必須オーバーレイ:厚み1mm~2mm (素材はABS樹脂)CY8CMBR3xxx CapSense Design Toolbox(下記... Show More
YuMa_1534086
PSoC™ 4
PSoC4Sの開発について、開発したFW部分について、暗号化やバイナリライブラリ等として得意先にリリースする事は可能でしょうか? (得意先にて、FWの足りない部分の開発や、最終調整等を実施するため。) FWの開発を得意先と共同で行うとした場合の開発方法について、 自分達で開発したFWのソース... Show More
YuMa_1534086
PSoC™ 4
Q1)PSoC4Sで寄生容量削減の為、シールド端子を有効にしています。 ただシールド端子の波形がなまっており完全にドライブできていない状況です。改善方法(シールド端子のドライブ能力の改善方法)について教えて下さい。 下記の内容が思いつくのですが、認識あっておりますでしょうか?認識違いがあればご指摘下... Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4
CapSense入門に、ボタンサイズは5mm~15mmを推奨しておりますが、”さらに厚いオーバーレイの場合はさらに長い直径にしてください。”とあります。オーバーレイが厚い場合、ボタンサイズは15mm以上にしてもよいということでしょうか?また、オーバーレイが厚いとありますが、何mmから厚いと判定するの... Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4
センサとオーバーレイの間にエアギャップが2mm程あります。オーバーレイ上で想定するタッチ範囲と、センサの大きさは同じにすべきでしょうか?エアギャップの距離によりセンサの大きさを調整すべきでしょうか? Show More
YuMa_1534086
PSoC™ 4
PSoC4Sで下図のように2つの端子に接続されているセンサーパッドを一つのCapSense(CSD)として動かしたい場合の対処方法を教えて下さい。下図で言うと、2つの青色のセンサーパッドを1つのCSD(Sensor A)とし、また2つの緑色のセンサーパッドを1つのCSD(Sensor B)として動作... Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4
CE97088を動作させております。CE97088サンプルでは、割り込み処理行っていますでしょうか?ADC_SAR_Seq_IRQが設定されているようですが、プログラム内には割り込み処理は見当たりません。 Show More