Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
PSoC™ 4
modustoolbox 3.1に取り組んでいますが、CY8CKIT-148の例とBSPがリストされていないことがわかりました。 modustoolboxでCY8CKIT-148の例をセットアップするのを手伝ってくれる人はいますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは 評価ボードのボタンを使用して割り込みを処理したいと考えています。PSoC Creatorでは、Interrupt Componentで作成したコンポーネントを、Schematic EditorのComponent Catalogから配置したPin Componentに接続するだけでよかっ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは   PSoC4でGPIOを制御する場合、GPIOのドライブモードを設定したいと思います。PSoC Creatorでは、コンポーネントカタログから選択したピンコンポーネントのConfigureで設定を行い、回路図エディタに配置することができます。ModusToolBoxで設定するにはどうす... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
CYPD7191-40LDXS / CYP07299-68LOXS / CYPD7191-40LDXSの3つのチップを自動的に書き込む必要があります プログラマー: CY8CKIT-005 質問: 1.私はバーナーdllファイルが必要です、 2.バーナーで自動燃焼機能を実現する方法は?  smart... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
在用CY8C4247AZI-M485这款芯片烧录程序的时候会弹出下列界面,但是我不懂这是为什么,还有就是我下载的是PSoC Creator 4.4 ,然后我是用的STLINK,如果是固件库没有安装的问题的话,请问我需要安装什么固件库  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは。 CY8CKIT-046 で Cypress/Infineon の "USBFS UART Code Example" を実行しようとしています。 Windows 10を搭載したPCにUSBを接続すると、メッセージが表示されます。 「デバイス記述子の要求に失敗しました」。 CY8CKIT... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
Adafruit 320x240 IPS TFTディスプレイを持っていて、PSoC 4200ボードを使用して画像を描画できるようにしたいと考えています。 AdafruitのコードライブラリはArduino用であり、これをPSoCで機能させる方法がわかりません。smartconx_target@Q!w... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
親愛なる受信者、 次の図では、フラッシュアドレスを手動で「書き込み保護」または「保護解除」に設定できることを示しています。 一部のアドレスセクタに「書き込み保護」を設定したところ、フラッシュをプログラムし直すことで簡単に消去できることがわかりました。 再プログラミング後、これらのセクターは「保護され... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
在做对讲机干扰测试的时候,rawcount值向下掉,baseline向下跟随,当撤掉对讲机干扰,rawcount恢复,baseline无法跟随,导致触摸一直被长按。将lowbaselineReset调到最大值,也无法解决该问题,是否有办法让ベースライン向下跟随缓慢,过滤该干扰问题,谢谢!smartc... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは PSoC Creator 4.4を使用して、CMSIS Core V5.9.0の最新バージョンのCMSIS DSPを使用してアプリケーションを開発しています。 私はPSoC 6(#CY8CKIT-062-BLE)で成功を収めました。 しかし、今はPSoC 4500S(#CY8CKIT-0... Show More