Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは。私はPSoC™ 4 ( CY8CKIT-041S-MAX PSoC™ 4100 MAX) に取り組んでいます。Poiling サンプル プロジェクトを使用してノンブロッキング フラッシュ書き込みをデバッグしようとしています。 このサンプルプロジェクトでは、256Uのメモリのみを書き込んで... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
カスタムTDA5235_868_5_BOARD ( PSoC™ CY8C4149AZI-S593 を使用) を使用してプログラムをデバッグしようとすると問題が発生します。 コンソールに次のメッセージ(特に太字の要素)が表示されて失敗します。 ... **シリコン: 0xFFFF 、ファミリー: 0x... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
BGT60TR13Cが3次元を感知できるかどうかを知りたいです?..私が見るところはどこでも範囲 - 角度、 範囲 - ドップラー 。 身長も測ることは可能ですか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13C-... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
SPIのMOSIのみを使用してデータを送信し、オーバーサンプリングの必要はありませんが、SPIのレートを上げるにはどうすればよいですか? SPIの最大ボーは4MHzで、8MHzにする必要がありますが、オーバーサンプルは少なくとも6ですが、3に設定するにはどうすればよいですか? チップはCY8C402... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは、インフィニオンです。   PSoC™ 4000Sで内部クロックの代わりに外部クロックを使用する方法を教えてください。   ユーザーは2つのステップで外部クロックを使用できますか? 外部クロックを使用するために、下記2ステップ以外のコード追加など、必要なステップはありますか?   2 ステ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
如题,用的软件是Psoc creator4.4,开始时可以识别烧录,接着插在板子上调试,最近插上软件就识别不到,烧录也不行(试了备用的烧录器是OK的),拆开烧录器,无明显损坏痕迹,也不存在芯片发热烧毁(以前有发热烧毁,更换芯片后就OK了),请问社区的大佬们,有谁知道大概啥方向的问题?主要拆开看没啥明... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは、 PSOC使用時に、対応する変数の値をフラッシュの対応するアドレスに固定するために、cm0plusgcc.ldに以下を追加します。 .EEPROMConstBlock アドレス: {KEEP(*(.EEPROMSection)) } > フラッシュ ただし、そこに追加されたコードは再コン... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
最大41秒のディープスリープからのuartウェイクアップのコード例はありますか-最大posc 4100s。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Uart-wakeup-from-deep-sleep-for-CY8ckit-041s-ma... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
CYBT-343026-01が実装されているPCBのレイアウトについてアドバイスをお願いします。 (1)CYBT-343026-01のGNDプランとマイコンのGNDプランは、ワイドで大きなGNDで接続する必要がありますか?それとも、各GNDプランを分離し、1.6mm x 0.8mmのチップ抵抗器(た... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
如题,昨天使用miniprog3烧录器发现烧录器发热严重,然后拆开外壳发现U12电源芯片发热烧毁,请问有大佬知道该芯片型号多少?,想先换个电源芯片试试,新的还没到。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/miniprog3%E7%83%A7... Show More