公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

user_2208511
PSoC™ 4

CYBLE-222005-00模块Vref不用,原理图中是否可以悬空处理(NC)

chyi_4662656
PSoC™ 4
各位好,請問如何設定PWM初始的輸出狀態? 使用的IC是CY8C4125目前電路上已經有Pull High的電阻,但是MCU在Power On的時候,PWM的腳位仍然會將電位拉至Low(波形如下),因為我的硬體是Low動作的,所以不希望MCU Power On的時候出現Low的訊號。我希望的動作是像... Show More
yeye_4709556
PSoC™ 4
硬件设备: ASR6501 VREG:1.55V, DCC_SW:1.55VDCC_SW:1.55VVDD_IN(功率放大器输入电压):3.46V  VBAT_DIO(提供I/O接口引脚):3.46V   VBAT_RF(射频芯片电源):3.46V SX1262的功率放大器输出由两部分决定,VBAT... Show More
lish_3230206
PSoC™ 4

当TPWM模块kill事件模式为电平触发时,如何设置电平极性,电平长短,以及Kill事件标记位

Leo_liu1
PSoC™ 4
Hi Sir,目前在通过Psoc4做bootloader的功能,三个工程,bootloader,booloadable1,bootloadable2。从bootloader更新bootloadable1,烧录完成后,自动跳转到bootloadable1;但是从bootloadable1通过Bootl... Show More
Fayne_Meng
PSoC™ 4

Dear all,

      miniprog4是否可以选择外部供电下载程序和进入Tuner调试触摸?

TiMa_4677736
PSoC™ 4
We use CY8C4045 for touch detection and found a issue. When you touch the sensing area and then turn on the device, it will not detect until you move ... Show More
chyi_4662656
PSoC™ 4
嗨,大家好,我是一位PSOC4的新手,請教一個關於UART的問題。問題敘述:目前UART傳送與接收都需要處理16 筆Bytes的資料,所以我將UART Advanced 的Buffers size改成16Bytes,因為之前我都是使用外部中斷來處理RX的資料,但是當我改成16Byte後就不能用外部中... Show More
PeCa_1489476
PSoC™ 4
Dears,客户现在想把CY8C4146平台上工程移植到CY8C4147平台上,在topdesign重新选择4147,管脚也调整了一下,编译重新生成底层代码,creator4.2IDE编译没报错,同时同步更新IAR8.10.1,且编译也没报错,然后连接JTG将程序烧写到目标板后,仿真器显示如截图,用... Show More
user_4594851
PSoC™ 4
开启深度休眠后,把电压从低慢慢升高,发现单片机无法从休眠状态恢复。正常电压  9-12V 都能唤醒以下是代码唤醒后直接复位LIN_EN_Write(0);        LIN_1_SCB_rx_Sleep();        LIN_1_SCB_tx_Sleep();        LIN_1_S... Show More
讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。