公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

大男孩
PSoC™ 4
有没有人做过PSoC4的开发,像触控或者手势感应的产品,ESD问题都是怎么解决的呢,遇到一个很棘手的问题,产品EMC测试总是出问题
Jasj_4708306
PSoC™ 4
你好:我使用miniPROG3下载,不能下载到目标板上。一直提示BUSY ,请帮助,谢谢。 Show More
gRa_4815211
PSoC™ 4
我画了一块CY8C4014LQI-422的简单CapSense板子,我在外部3.3V供电下使用PSoC自带的Programmer和debugger都无法找到该芯片,但可以识别到CY8C4245AXI-483(CY8CKIT-049-42xx 开发板,我掰掉了usb serial部分),也是在外部3.... Show More
FeCa_4803491
PSoC™ 4
手头有CY8C4245AXI-483,CY8C4247AXI-M485等芯片,想实现和PC的上位机通信,通信最好采样USB方式;请问还需要什么材料、资源,或者是否有更好的产品来实现。目前限制:CY8C4245AXI-483 只有UART通信;笔记本没有串口方案:1、CY8C4245AXI-483,C... Show More
Fayne_Meng
PSoC™ 4
Hi,    miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,在电脑的识别情况如附件截图,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。 Show More
user_4653071
PSoC™ 4
我最近在研究Cypress公司的接近感应方案,重点研究的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024这一组合套件。通过参考文档Getting Started with CapSense和Proximity sensing with CapSense,可以知道屏蔽电极是PCB板顶部和底部的填充网格... Show More
yush_4822876
PSoC™ 4

     我在使用该套件时,使用低功耗的例程,测试出来的功耗有1ma多,应该怎么把功耗降到几个ua?

yush_4822876
PSoC™ 4

现在需要实现低功耗,手册说需要把未使用的IO配置为高阻态,请问应该如何配置?

ZoZu_4799626
PSoC™ 4
Hi,公司购买了一套CY8CKIT-042-BLE-A开发套件,根据AN91267这份应用笔记,编好了FindMe项目,然后准备利用CySmart 1.3去连接,可是发现搜索到Find Me设备后,点Connect,却一直得到“Establish connection request timed o... Show More
user_4653071
PSoC™ 4
我使用CY8CKIT-024和CY8CKIT-040套件实现大距离的接近感应时,按下图所示的连接方式是可以正常工作的,能够实现12cm的接近感应。但是,因为这样的连接方式对于应用场景有着很大的限制,所以我原本想将两个套件之间的距离适当增加,即在中间用杜邦线连接,以覆盖更多的应用场景;但是当用杜邦线延... Show More
讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。