公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

haines
PSoC™ 4

看组件datasheet没有发现。

haines
PSoC™ 4
在CY8CKIT_040_Proximity_UART 中 ,prox改为button  capsense ,main中屏蔽之前prox的code ,main中添加CapSense_CSD_TunerStart();    build工程出现未定义CapSense_CSD_TunerStart();... Show More
idream
PSoC™ 4
请问 PSoC Creator生成Hex文件,如何不添加0x9030_0000 ~ 0x9060_0000 的信息? 默认IDE生成的hex文件中包含了0x9030_0000等信息,除了手动编辑删除的方式外,是否还有其他配置使之不添加该信息? thanks.   Show More
charles-weikeng
PSoC™ 4

客户想知道正常工作下扫描三个触摸通道的功耗有多少,可以通过什么方法来估算。

Alan_03
PSoC™ 4
Cypress 4025 MCU touch sensor在模拟测试下列场景时,有遇到sensor 无法响应的问题 当手指无限接近touch sensor button时,此时手指还未触模到,发现baseline在一直变化爬升,当过一段时间后baseline升的比较高,在手指触摸上的时候,此时由于... Show More
haines
PSoC™ 4
这个是自己电脑问题吗还是服务器那边有问题   Show More
charles-weikeng
PSoC™ 4
在modustoolbox开发环境里面如何通过快捷方式批量屏蔽代码,目前是通过/* ******* */的方式来屏蔽, 谢谢!
Wilson_Sun
PSoC™ 4
Hi Team,       CYAT817AZS98-42002对两指分离度的计算方式有明确的说明吗?并能给出8mm的测试探头和9mm的测试探头的测试数据吗?谢谢!补充屏幕信息: 1. CSD屏幕尺寸为345.6mm*194.4mm2. 通道数:X-54 Y-30      例如Himax触摸固件... Show More
李仲岳
PSoC™ 4

PSOC Creator 由3.3版本升级到4.1版本后,程序的EEEPROM模块无法使用,请提供一下CY8C4247读写内部Flash的例程,谢谢 。 

讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。