公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

Translation_Bot
PSoC™ 4
我有一个 PSoC 4 项目,它为模拟的 EEPROM 预留了一排闪存。 如果重要的话,该项目包含启动器、堆栈和应用程序。 然而,生成的最终十六进制文件在EEPROM区域中具有零,因此我 CAN不会在不核弹这些内容的情况下对闪存进行编程。 cyelftool 命令支持--ee_row_size 和-... Show More
Cherry_L
PSoC™ 4
大家好,我这边有个触摸门把手问题: 问题:为啥在正常模式下(非淋雨状态)和在淋雨的情况下开机检测的base line值是一样的呢? 由于上述问题,导致在发生触摸的时候正常模式下获取原始值变化很大(大于手指阀值)可以正常识别,而在淋雨状态下发生触摸后获取的原始值变化很小(远远小于手指阀值),导致触摸无... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
你好 如果我激活计时器中断,我总是会进入 intDefaultHandler。 但是如果我注释掉函数 m " oduleSetStatus (MODULE_STAT_COMM_ERROR);"在 Timer ISR 中它就会再次起作用。我 CAN 代码中找不到我的错误, CAN 请有人帮助我。   ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4

请帮忙提供 cy8c4014lqs-s422 和 CG9107AM 勘误表文档,谢谢。

Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨, 我目前使用 CY8CKIT-041S-MAX 板。 想使用 PWM HAL 示例。 但我遇到了设定值班错误。 我已经附上了 main.c 然后在下面登录 **************** HAL:PWM Square wave *************** =================... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨, 我正在使用 4100S MAX PRONEEER 套件。 我遇到了一个与使用 HAL API 访问外部 SPI 闪存有关的问题。 我也附上了我的 main.c。 1. 当读取闪光灯的 ID 时, ---- uint8_t receive_data [10]; "cyhal_spi_transf... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4

我使用的是 PSoC 4100S Max 设备。
我想使用 Bootloader 通过 UART 进行升级,类似于使用 PSoC Creator。
你有使用 modustoolBox 的 PSoC 4100S Max 的 DFU 示例项目吗?

Translation_Bot
PSoC™ 4
你好... 我正在使用CY8C4245AXI-483作为I2C和SPI通信的主站,我在编译过程中出现以下错误, FFB 和 IO 放置失败:找不到\ SPIM: SCB\ 的有效位置。   当我单独配置 I2C & SPI 时没有错误,但是当我一次配置 I2C & SPI 时,会出现上述错误。 请查... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨,社区, 我们想知道如何在软件中实现 capsense 传感器帮派。AN90114 - PSoC™ 4000 系列低功耗系统设计技术 似乎已经过时。某处有参考文件吗?   最诚挚的问候, 馆林千寻/NEXTY Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4

我想知道创建主机接口以通过各种端口与 PSoC 通信的任何特殊方法或技巧。我知道所有接口(SPI、I2C、UART 等)都支持标准接口驱动程序。有人可以帮我确认一下并让我知道是否有任何可用的示例。

讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。