公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

Translation_Bot
PSoC™ 4
你好, 基于这个 DFU 快速入门,我想从 DFU 开始将我的项目从 moduStoolBox 2.4 迁移到 3.1。 由于我的项目目前正在运行,因此我有一个可以运行的引导加载程序,可以引导加载,由 MDT 2.4 生成。 我使用 MiniProg4 刷新我自己的电路板,嵌入 MCU CY8C41... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨,社区,   我想知道我 CAN 知道CapSense外设上的真实触摸和Ghost Touch之间的区别。 我的 Touch Switch 在自动开启和关闭时遇到了很多问题。 我没有在 Surface 和 Touch Pad 之间设置任何气隙。 Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
大家好, 是否有可能在引导加载程序的以下功能中将 WCO 延迟缩短到 500 毫秒? static void ClockSetup(void) { /* Set Flash Cycles based on max possible frequency in case a glitch occur... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
我在以下环境中使用 CapSense 的矩阵按钮。 如果 cy_capsense_gettouchInfo 检测到两次触摸,那么第一个和第二个插槽 ID 存储在哪里? 开发工具 :moduStoolBox 3.1 设备:PSoC 4100S Max Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨,我有一个 CY8C4148AZI-S455 微控制器,我正在通过 J-Link 将其连接到我的 PC。 我 CAN 成功地对控制器进行了编程,我的代码是用 PSoC 创建器编写的。 我正在打开 LED,这就是我 CAN 看到连接成功的方式。 在我的代码中,我有一些变量,我想看看它们的值。 在这... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
我无法使用 _setPost to complete operation () API 控制 DMA 设置。 DMA1 配置为将字符数据阵列复制到 RAM 一次,所选操作通过触发中断完成。 如果成功,CY8CKIT-044 板上的红色 LED 灯将闪烁。         代码如下所示:     ... Show More
DaveLong
PSoC™ 4
问题: 基于官方Bootlaoder的OTA升级需要遵循官方的通信协议,我们需要根据自己的通信协议实现客制化的OTA,我们需要怎么实现?有哪些需要注意事项? 解决方案: 无论是基于官方Bootlaoder的OTA还是基于用户自动通信协议的OTA,都需要实现以下的几个基本步骤: 一、内部Flash分区... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨,社区, 我有一个 CapSense 应用程序,我在其中使用红外遥控器、UART 和触摸中断的 Interrupt。 我多次看到的问题是代码的执行卡在 IR_Startex (ISRIR);当我尝试使用 " Debug-Debug 无需编程"来调试问题时,我能够看到该过程停留在 "CY_ISR(i... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
我想通过 BLE 将 UART 格式的数据从 PSoC-4 BLE 传输到 PC,而不必在 PC 端使用 Cypress BLE 加密狗。 我想知道这是否可能。 注意:我已经 在 github 中试用了 BLE UART Code ,借助 PC 端的 BLE 加密狗,可以将数据从 PSoC-4 BL... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4

又是你好

我遇到 PSoC Creator 在安装时没有安装 PSoC 编程器的问题,尽管这是我第一次安装 PSoC Creator 时发生的,但他们是否可以单独下载 PSoC Programmer?

-托马斯

讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。