公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

Translation_Bot
PSoC™ 4
你好, 我下载了 modustoolbox 和 modustoolbox 的 EclispeIDE,但在创建项目并尝试选择 MCU 时,只有选择套件的选项,而最接近的套件是使用 CY8C4149AZI MCU 的 CY8CKIT-041S-MAX 。我是否可以使用其他集成开发环境,或者有什么方法可以... Show More
Mila
PSoC™ 4
使用CY8C4014LQI-421设计产品,该MCU上没有XRES,使用CY8CKIT-042上的板载编程器连接SWDIOSWCLK进行调试,发现无法连接,CREATOR无法发现设备。我还可以用什么设备对它进行调试呢?
Translation_Bot
PSoC™ 4
你好, 引导加载程序定义为DUAL_SENSOR_BOX_KIT -Application。 我想通过 UART 和 cyflash 升级图像应用程序。 应用程序 1(有效和激活)升级失败,cyflash 发出信息: 应用程序当前被标记为活动或黄金图像 您能否建议我应该执行什么操作来通过 cyfla... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨,社区, 我想在 CY8C4147(PSoC4100S Plus)上使用 LIN 组件。 我试图在我的项目中实现一个 LIN 组件,但由于与 UDB 相关的错误而失败。 遗憾的是,PSoC4100S Plus 没有 UDB。 因此,出现这些错误也就在情理之中了。但是,有什么办法能让该设备使用 LI... Show More
Lindm
PSoC™ 4
请教一个问题,CY8C4127AXI-S453这个料本体丝印上,这2处标红丝印一处为"A",一处为"B",这2个不同丝印代表的是什么意思?有没有相关的资料可以提供参考一下,谢谢! Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨, 我的代码是在一台基于英特尔 Win11 系统的 1 号 PC 上编写的。 我将代码复制到 PC#2 上,这是一台在 MacBook M3 上运行 Windows 11 ARM 版的虚拟机(Vmware fusion)。 PC#1 和 PC#2 都有 PSOC Creator 4.4。 当我执行... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
您好,,是否有任何解决方案或变通方法可用于在基于 Windows 11 arm 的机器上安装 miniprog3 驱动程序,以便能够使用最新的 PSoC 编程器。这也与以下内容相关:https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/Has-anyone-successfully-used-miniprog3-with-an-Arm-based-host/m-p/378995... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
虽然我知道了如何从汇编中调用 32x32 无符号除法函数 __aeabi_uidiv,但有没有可以从汇编中直接调用的库函数的说明? 非常感谢。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/call-library-functions-from-a... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
你好。 我正在开发 PSOC 4200 CY8C4245AXI。 我正在尝试让 RS-485 通信正常运行,但到目前为止一直没有成功。 由于布局和资源限制,我必须使用 SCB UART 资源,而不是具有 tx_en 输出的 UART 组件,这意味着我必须在每次 UART 传输后手动禁用 Tx,因为这... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
大家好     我想通过 psoc5 运行 adxl345,但我 CAN无法在 i2c 或 spi 外设中运行。     有没有人有接口 5LP 的示例代码,以便在 i2c 或 spi 中使用正确的编程来处理主从关系,或者测试了 adxl345 的 Psoc4 创建器文件? 使用 CY8C4248L... Show More
讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。