公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 论坛讨论

Translation_Bot
PSoC™ 4
我有一个使用 CY8C4246PVI-DS402 的 PCB,但无法对其进行编程。 在PSoC™ Creator(版本 4.4.0.80)中, 我可以看到 MiniProg3,但下面显示Cortex® -M0 说“该设备已被识别,但PSoC™ Creator 目前不支持使用它”。在PSoC™编程器中... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
我正在尝试使用 PSoC Creator 让 I2C 正常工作,但我没有收到来自 I2C 的任何信号。当设置为 " Strong Drive " 时,I2C 可以工作,但是当设置为 " 开漏时,低速行驶 " 没有信号。你知道这是什么原因吗?设备:cyble-014008-00 I2C CLK:10... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
大家好、 我正在开发一个 UART 引导加载器项目,试图找到一个类似"引导加载器主机" 工具的源代码,它可以闪存 .cyacd 文件 我打开了引导程序工具,直接进入"帮助" 。 到达 "帮助 "部分后,我看到 : "注意这是一个引导加载器主机工具的工作示例。 您可以按原样使用该工具,也可以使用提供... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
嗨,社区, 我想问一下如何设置 UART 高级选项卡。 我想设置 FIFO 的深度。在这种情况下,我是否应该在启用中断并将中断源选为 Tx FIFO 电平的情况下,在 FIFO 电平中输入一个变量,而不是在 Tx 缓冲器中输入一个值?   最诚挚的问候,smartconx_target@Q!w2e... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
LED 不闪烁
solved msg Solved
我正在尝试使用中断让 LED 以不同的颜色、不同的速度闪烁。 目标慢速频率为 3 赫兹,快速 15 赫兹。 我正在清除我的软件和计时器中断,所以我不确定出了什么问题。*出于某种原因不允许我附上文件* #include " project.h " 易失性整数 sw_Flag; int main (... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
你好 我找不到有关如何与带有嵌入式 4 MCU 的 #HelTec CubeCell LoRa 通信的文档。COOLDIM_PRG_BOARDPSoC™基本上, 我想在“TX”端对 PSoC™ $ 进行编程,以便每隔几分钟通过 LoRa 发送 EVAL_PASCO2_SENSOR 数据,并在接收端将... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
我正准备在我基于 PSoC4 创建的 BLE 4.2 设备上进行 FCC 认证。 执行测试的公司给了我以下要求(除其他外)。 我不知道如何实现这些测试模式中的任何一个。 据 CAN 我所知,PSoC4 API 没有为我提供执行此操作所需的控件(或者我只是不知道在哪里查找)。 CAN 有人指出我正确的... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
大家好, 我在使用 CY8C4045LQI-S411 IDAC 时遇到一些问题。 如果我将量程设置为"RNG_152_4UA" 或"RNG_304_8UA" ,我将获得相同的输出分辨率(微安/LSB)。 测量再溶解度的方法是设定一个确定的电流,并在相同的时间内对相同的容量进行充电。 因此,电容的电压... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
自 CYBLE-012011-00 停产以来,推荐使用哪些替代品?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/CYBLE-012011-00-discontinued/td-p/691200 Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
您好,我正在开发PSoC™ 4 ( CY8CKIT-041S-MAX PSoC™ 4100 MAX),我正在尝试使用 Poilling 示例项目来调试非阻塞闪存写入。 在这个示例项目中,只写入了 256U 的内存,而我想写入超过 256U 的内存,但我无法做到这一点,你能帮助我吗?smartconx... Show More
讨论版信息

PSoC™ 4

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。