VDD_RIPPLEについて(仕様ID:SYS.PER#3) PSoC 4000S の仕様

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

CSDとIDACのVDD_RIPPLE仕様について質問があります。

Q1) データシートのVDD_RIPPLE ±50mV(max)は、ピークtoピーク100mVが最大許容値であることを意味しますか?

Q2) VDD_RIPPLE仕様を満たさないとICに破損はありますか?
それとも、CAPSENSEの取得した値にのみ影響しますか? (例:生カウントノイズレベルが増加する)

Q3) 説明で言及されている「直流から10MHz」とは、どのような周波数ですか?
交流電源(AC)やスイッチング電源(DC)のスイッチング周波数のことですか?

 

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_4_PSoC_4000S_Datasheet_Programmable_System-on-Chip_(PSoC...

NaMo_1534561_0-1696475336898.png

 

 

よろしくお願いいたします

森本 直明

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NaMo_1534561

Q1.) データシートのVDD_RIPPLE ±50mV(max)は、ピークtoピーク100mVが最大許容値であることを意味しますか?

A1.) はい、+/- 50mVはVDDの変動に許容される範囲です。 したがって100mV pk-pkとなる。

Q2.)VDD_RIPPLE仕様を満たさないとICに損傷はありますか?
それとも、CAPSENSEの取得した値にのみ影響しますか? (例:生カウントノイズレベルが増加する)

A2.) このガイドラインは、CapSenseのパフォーマンスに関するものです。 CapSense SNR および 感度は、VDD_RIPPLE仕様が満たされていない場合に影響を受けます。 デバイスの損傷の安全性については、DC仕様のセクションを参照してください。

Q3.)説明で言及されている「DCから10MHz」とはどのような周波数を意味しますか?

A3.) DCは、VDD電圧(0Hz)が安定していることを意味します。 したがって、0Hzから最大10Mhzまでが許容される周波数範囲です。

 

[詳細/条件] の下に提供されるパフォーマンス メトリックがあります。

感度の定義は、システムによって検出されるために必要な静電容量の最小変化です。

3.3Vの場合、VDDリップルが最大10MHzで50mVの場合、感度は0.1pFです。 システムで検出する必要がある最小デルCpは0.1pFです。

1.8Vの場合、VDDリップルが最大10MHzで25mVの場合、感度は0.4pFです。 システムで検出する必要がある最小 delCp は 0.4pF です。

 

おかげで、よろしく、

ソビット

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NaMo_1534561

Q1.) データシートのVDD_RIPPLE ±50mV(max)は、ピークtoピーク100mVが最大許容値であることを意味しますか?

A1.) はい、+/- 50mVはVDDの変動に許容される範囲です。 したがって100mV pk-pkとなる。

Q2.)VDD_RIPPLE仕様を満たさないとICに損傷はありますか?
それとも、CAPSENSEの取得した値にのみ影響しますか? (例:生カウントノイズレベルが増加する)

A2.) このガイドラインは、CapSenseのパフォーマンスに関するものです。 CapSense SNR および 感度は、VDD_RIPPLE仕様が満たされていない場合に影響を受けます。 デバイスの損傷の安全性については、DC仕様のセクションを参照してください。

Q3.)説明で言及されている「DCから10MHz」とはどのような周波数を意味しますか?

A3.) DCは、VDD電圧(0Hz)が安定していることを意味します。 したがって、0Hzから最大10Mhzまでが許容される周波数範囲です。

 

[詳細/条件] の下に提供されるパフォーマンス メトリックがあります。

感度の定義は、システムによって検出されるために必要な静電容量の最小変化です。

3.3Vの場合、VDDリップルが最大10MHzで50mVの場合、感度は0.1pFです。 システムで検出する必要がある最小デルCpは0.1pFです。

1.8Vの場合、VDDリップルが最大10MHzで25mVの場合、感度は0.4pFです。 システムで検出する必要がある最小 delCp は 0.4pF です。

 

おかげで、よろしく、

ソビット

0 件の賞賛