Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
TaDa_1980266
Level 4
Level 4
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted

AN85951(*1)のShieldには560Ωの抵抗がありますが、AN64846(*2)のShieldには560Ωの抵抗がありません。

Shieldに560Ωの抵抗は必要でしょうか?

ShieldとGuardが追加されたCY8CKIT-145-40XX回路図(*3)があれば下さい。
回路図でなくても追加イメージが分かる資料であれば問題ありません。

(*1)AN85951 PSoC 4 and PSoC 6 MCU CapSense Design Guide.pdf
    Figure 2-20, Figure 2-24

(*2)AN64846 Getting Started with CapSense.pdf
    Figure 2-32, Figure 2-36

(*3)CY8CKIT-145-40XX PSoC 4000S Prototyping Kit Block Diagram
    [Document number:630-60301-01]

0 件の賞賛
1 解決策
RyanZhao
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins First question asked 750 replies posted

Takayama-san,

Shieldに560Ωの抵抗は必要ではありませんが、この抵抗の使用をお勧めします。

CapSenseセンサーと同じ、Shieldのピンも、関連する寄生容量 CPがあります。

AN85951の図6-37に示すように、外部抵抗を追加はロー パス RCフィルターを形成し、ピンに伴う RF ノイズ増幅を抑えることがあります。

また、この抵抗は shieldの寄生容量と共にRF 放射を大幅に削減するローパス フィルターを形成します。

Thanks,

Ryan

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
RyanZhao
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins First question asked 750 replies posted

Takayama-san,

Shieldに560Ωの抵抗は必要ではありませんが、この抵抗の使用をお勧めします。

CapSenseセンサーと同じ、Shieldのピンも、関連する寄生容量 CPがあります。

AN85951の図6-37に示すように、外部抵抗を追加はロー パス RCフィルターを形成し、ピンに伴う RF ノイズ増幅を抑えることがあります。

また、この抵抗は shieldの寄生容量と共にRF 放射を大幅に削減するローパス フィルターを形成します。

Thanks,

Ryan

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.

Ryan-san

Shieldに560Ωの抵抗が無くても問題は無いが、

あった方が寄生容量とRF放射を削減可能 と理解しました。

Shield line にも560Ω抵抗を実装する様にします。

※図6-37は添付画像と理解しました。

Takayama

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.

画像再送します。

0 件の賞賛

図6-37が合っていれば本件クローズします。

0 件の賞賛

Takayama-san,

AN85951_図6-37.jpg​』は合っています。

何かありましたら、ご連絡をお願いします。

Thanks,

Ryan

0 件の賞賛

確認ありがとうございます。

本件、クローズします。

高山

0 件の賞賛