Jun 19, 2019
07:58 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Jun 19, 2019
07:58 PM
Hi All
我们这边找到 一个做水表的客户,聊了聊 PSOC4700 ,客户挺感兴趣的,想进一步测试下产品的性能。
Customer Solutions:
目前客户采用的方案 类似于发电机,通过 线圈切割磁力线 产生微弱的感应电动势,一个频率变化的正弦波,再由ADI/TI 的运放放大器 组成过零比较器 将微弱的正弦波 放大整形 变成 方波 脉冲,输入到主控MSP430的引脚 进行计数。电源方面采用 太阳能或者干电池供电 。断码液晶屏显示(IO驱动), 中移物联4G模块。
Recommended Solution:
推荐Cypress PSOC4700 系列 感应传感器方案 ,原理类似于电磁炉 通过LC振荡器 在线圈周围产生磁场,当有金属靠近时 会在金属表面产生涡流,并影响震荡频率,然后输入到接收引脚 测量频率的变化,从而判定 触摸 接近 以及 计数。
Meeting Detail:
- 展示PSOC4700 开发板CY8CKIT-148 ,通过开发板的指示灯 演示 目标金属板 接近感应效果,程总表示 想看下PSOC Creator 中Tuner 采集到的波形情况,以及响应速度。目前的涡轮叶片的转速(每片涡轮都会计数)可以达到8K~10K 每分钟,希望了解推荐方案的测量范围。
- 老板希望我们能再帮忙申请一块开发板做 破坏性测试,了解 CYPRESS方案中对线圈电感 的要求,后续如果测试OK,再提供一些样片。
- 工程师提出是否可以透过 管道外壁的金属外壳 检测到涡轮的旋转。
Support Need:
1. POSC4700 的电感要怎么做?我看过文档之后还是不太明白,缠成线圈然后测量 线圈的电感和电容么? 我用开发板测试的时候 将频率设置为3M (最大支持3.4M) 然后采样设置为300 ,可以达到PPT上的10K 扫描频率,当前客户的方案虽然功耗低成本低,但是 最低只能测量到5Hz ,再往下就无法识别了。
Labels
- Labels:
-
ispn:40043:1:0
-
l1:314:1:0
1 Reply
Jun 21, 2019
12:30 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Jun 21, 2019
12:30 AM
这个帖子好像涉及敏感信息,需要offline 支持。
Roy Liu