亲爱的先生和女士们,

 

我们正在评估 PSoC4s MAX 的接近传感器。

关于我咨询的以下话题,我还有一个问题。

 

https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-How-to-allow-proximity-sensor-to-strong-ground/m...

 

(1)

关于 CIC2 过滤器,当我使用你提供的信息设置参数并启动 Tuner 时,原始数据显示不正确。

MiNe_85951_0-1696554619236.png

调整参数并将样本数量减少到 2 后,现在显示原始数据,如下图所示。

MiNe_85951_1-1696554678152.png

(2)

假设评估环境附近有一个坚固的接地平面,我们将铜箔胶带连接到 GND,如下所示。

MiNe_85951_2-1696554936617.png

当我们通过禁用CIC2滤波器并将其他参数设置为英飞凌建议的参数来进行评估时,我们得到了以下结果。

频率

分隔器

48

64

使用智能感知

参数

MiNe_85951_3-1696555139809.png

 

MiNe_85951_4-1696555139811.png

 

MiNe_85951_5-1696555139813.png

 

波形

MiNe_85951_6-1696555139814.png

 

MiNe_85951_7-1696555139814.png

 

MiNe_85951_8-1696555139815.png

 

SN

SN=0.23 (S:14 N: 64)

SN=0.05 (S:5 N: 110) 

SN=4.88 (S:98 N: 20)

 

当传感器和导体之间的距离为 15 厘米时,SNR。

评估结果表明,使用您推荐的分频器参数会导致波形暗淡,无法确保信噪安全。

我们希望确保 15 厘米的探测距离和足够的信噪比,如果能收到有关此评估结果的任何反馈,我们将不胜感激。

 

我的理解是否正确,即即使在 PSoC4s MAX 中使用 CapSense GEN5,如果传感器附近有坚固的地面,也很难实现这一目标?

 

问候,

 

 

0 点赞
6 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@MiNe_85951

感谢您就此话题联系我们。 我看了之前的话题。 调整参数仅适用于 4S Max 设备。 添加金属板(地面)与之前的参数不符。 金属板会增加系统的寄生电容,因此我们 CAN 看到充电放电没有正常发生(需要进一步降低检测时钟频率)。

让我创建同样的场景并重复这个问题,同时你能否告诉我金属板和地面之间是否存在绝缘层。

谢谢,问候,

Sobhit

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Sobhit,

 

感谢您的回复。

你的回复是指只连接 PSoC4s MAX 板而没有连接传感器板时的设置("调谐参数仅适用于 4S Max 设备 ")?

还是你的意思是如果你使用 PSoC4s MAX 板和传感器板,但不使用坚固的接地平面?

 

由于使用铜箔胶带,因此密封区域有一层薄的隔热层。

但是,它是一个坚固的接地平面,因为铜箔表面是接地的。

 

我以为即使在如此恶劣的环境中,贵公司也会有对策,但是得出这样的结论,即在这种环境中很难同时实现高速响应(扫描时间 15),这是否正确?

 

问候,

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在邻近 EVAL_PASCO2_SENSOR正下方有接地的环境中进行评估的结果,安装有源 SHIELD_AUTONOM_BGT60 时的信噪比低于未使用有源 SHIELD_AUTONOM_BGT60 时。

EVAL_PASCO2_SENSOR如果由于外壳(连接到FG)的面积大于接近EVAL_PASCO2_SENSOR (和有源SHIELD_AUTONOM_BGT60 )的尺寸而难以增加防护 的尺寸,那么理解没有解决方案是正确的吗?

 

问候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/667333

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@MiNe_85951 写道:

亲爱的先生和女士们,

我们正在评估 PSoC4s MAX 的接近传感器。

关于我查阅的以下话题,我还有一个问题。
划船测试 https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-How-to-allow-proximity-sensor-to-strong-ground/...

关于 CIC2 过滤器,当我使用你提供的信息设置参数并启动 Tuner 时,原始数据显示不正确。

调整参数并将样本数量减少到 2 后,现在显示原始数据,如下图所示。

假设评估环境附近有一个坚固的接地平面,我们将铜箔胶带连接到 GND,如下所示。

当我们通过禁用CIC2滤波器并将其他参数设置为英飞凌建议的参数来进行评估时,我们得到了以下结果。

当传感器和导体之间的距离为 15 厘米时,SNR。

评估结果表明,使用您推荐的分频器参数会导致波形暗淡,无法确保信噪安全。

我们希望确保 15 厘米的探测距离和足够的信噪比,如果能收到有关此评估结果的任何反馈,我们将不胜感激。

我的理解是否正确,即即使在 PSoC4s MAX 中使用 CapSense GEN5,如果传感器附近有坚固的地面,也很难实现这一目标?

问候,


根据提供的信息对CIC2过滤器参数进行细致的调整并用铜箔胶带将系统接地,我遇到了挑战。 最初,原始数据无法正确显示,只有在调整了多个参数并将样本数减少到2之后,我才设法得到一个可见的波形。 但是,当禁用CIC2滤波器并遵循英飞凌对其他参数的建议时,波形变得模糊,15cm距离处的信噪比(SNR)显著下降。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/672368

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

他们所说的是,推荐的参数仅在单独使用传感扩展 COOLDIM_PRG_BOARD 时才适用。 添加地平面会显著改变触摸板的特性,需要更改参数。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/678456

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

如果邻近 EVAL_PASCO2_SENSOR附近有很强的接地平面,即使我们改变和调整各种参数,我们也无法确保足够的信噪比。

我以为贵公司也可以使用DVK来重现环境,但我无法获得具体的解决方案。

不幸的是,我们必须决定,英飞凌的电容接近 EVAL_PASCO2_SENSOR 不能在这样的环境中使用。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/679818

0 点赞