PSoC4S MAX : 近接センサの SNR を確保できません

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

拝啓とマダム、

 

PSoC4S MAXの近接センサを評価しています。

私が相談した以下のスレッドに関して追加の質問があります。

 

https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-How-to-allow-proximity-sensor-to-strong-ground/m...

 

(1)

CIC2フィルターについて、ご提供いただいた情報を使用してパラメータを設定し、チューナーを起動すると、生データが正しく表示されませんでした。

MiNe_85951_0-1696554619236.png

パラメータを調整し、サンプル数を2に減らすと、下の画像のように生データが表示されます。

MiNe_85951_1-1696554678152.png

(2)

評価環境の近くに強いグランドプレーンがあると仮定して、下図のように銅箔テープをGNDに接続しました。

MiNe_85951_2-1696554936617.png

CIC2フィルタを無効にし、他のパラメータをインフィニオンが提案するパラメータに設定して評価を行ったところ、以下の結果が得られました。

周波数

ディバイダー

48

64

スマートセンスを使用する

パラメーター

MiNe_85951_3-1696555139809.png

 

MiNe_85951_4-1696555139811.png

 

MiNe_85951_5-1696555139813.png

 

波形

MiNe_85951_6-1696555139814.png

 

MiNe_85951_7-1696555139814.png

 

MiNe_85951_8-1696555139815.png

 

ティッカー

SN=0.23(S:14 N:64)

SN=0.05(S:5 N:110)

SN=4.88(S:98 N:20)

 

SNRは、センサーと導体の間の距離が15cmの場合です。

評価の結果、推奨する分周器パラメータを使用すると波形が鈍くなり、S/Nを確保できないことが分かりました。

検出距離15cm、SNRを十分に確保したいと考えておりますので、評価結果に関するご意見をいただければ幸いです。

 

PSoC4S MAXのCapSense GEN5でも、センサーの近くに強いグランドプレーンがある場合、これを達成するのは難しいという私の理解でよろしいですか?

 

よろしく

 

 

0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @MiNe_85951

このトピックについてご連絡いただきありがとうございます。 私は前のスレッドを通過しました。 チューニングパラメータは、4S Maxデバイスのみを対象としています。 金属板(研削)の追加は、以前のパラメータでは行われません。 金属シートはシステムの寄生容量を増加させるため、充電放電が適切に行われていないことが CAN わかります(センスクロック周波数をさらに下げる必要があります)。

同じシナリオを作成して問題を再現しますが、金属板と地面の間に絶縁体層があるかどうか教えてください。

おかげで、よろしく、

ソビット

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはソビット、

 

お返事ありがとうございます。

返信は、PSoC4S MAXボードのみが接続され、センサーボードが接続されていない場合の設定(「チューニングパラメータは4S Maxデバイスのみを対象としています」)を意味しますか?

それとも、PSoC4S MAXボードとセンサーボードを使用していて、強力なグランドプレーンを使用しないということですか?

 

銅箔テープを使用しているため、シール部に薄い絶縁層があります。

ただし、銅箔の表面が接地されているため、強力な接地面です。

 

しかし、御社にはこんな過酷な環境でも対策があると思いました この環境では、高速応答(スキャン時間<5ms)と十分なSNR(検出距離10cmで>15)を両立することは難しいと結論づけてよいでしょうか。

 

よろしく

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

近接EVAL_PASCO2_SENSOR直下にグランドがある環境で評価した結果、アクティブSHIELD_AUTONOM_BGT60を使用しない場合よりも、アクティブSHIELD_AUTONOM_BGT60を設置した場合の方がSNRが低くなっています。

EVAL_PASCO2_SENSOR(FGに接続する)ケーシングの面積が近接EVAL_PASCO2_SENSOR (およびアクティブSHIELD_AUTONOM_BGT60 )のサイズよりも大きいため、ガード のサイズを大きくすることが難しい場合、解決策はないと理解してよいでしょうか?

 

よろしく

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/667333

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@MiNe_85951書きました:

拝啓とマダム、

PSoC4S MAXの近接センサを評価しています。

私が相談した以下のスレッドに関して追加の質問があります。
ボート用試験 https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-How-to-allow-proximity-sensor-to-strong-ground/m...

CIC2フィルターについて、ご提供いただいた情報を使用してパラメータを設定し、チューナーを起動すると、生データが正しく表示されませんでした。

パラメータを調整し、サンプル数を2に減らすと、下の画像のように生データが表示されます。

評価環境の近くに強いグランドプレーンがあると仮定して、下図のように銅箔テープをGNDに接続しました。

CIC2フィルタを無効にし、他のパラメータをインフィニオンが提案するパラメータに設定して評価を行ったところ、以下の結果が得られました。

SNRは、センサーと導体の間の距離が15cmの場合です。

評価の結果、推奨する分周器パラメータを使用すると波形が鈍くなり、S/Nを確保できないことが分かりました。

検出距離15cm、SNRを十分に確保したいと考えておりますので、評価結果に関するご意見をいただければ幸いです。

PSoC4S MAXのCapSense GEN5でも、センサーの近くに強いグランドプレーンがある場合、これを達成するのは難しいという私の理解でよろしいですか?

よろしく


提供された情報に従ってCIC2フィルターパラメータを細心の注意を払って調整し、銅箔テープでシステムを接地すると、課題が発生しています。 当初、生データが正しく表示されず、複数のパラメーターを微調整し、サンプル数を2に減らした後、ようやく目に見える波形を得ることができました。 しかし、CIC2フィルタを無効にし、他のパラメータに関するインフィニオンの推奨に従うと、波形が鈍くなり、15cmの距離での信号対雑音比(SNR)が大幅に低下しました。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/672368

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

彼らが言っているのは、推奨パラメータは、センシング拡張 COOLDIM_PRG_BOARD を単独で使用する場合にのみ適用できるということです。 グランドプレーンを追加すると、タッチパッドの特性が大幅に変化するため、パラメータを変更する必要があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/678456

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

近接 EVAL_PASCO2_SENSOR付近に強いグランドプレーンがある場合、様々なパラメータを変更・調整しても十分なSNRを確保できません。

御社もDVKを使って環境を再現できるのではないかと思いましたが、具体的な解決策は得られませんでした。

残念ながら、インフィニオンの静電容量式近接 EVAL_PASCO2_SENSOR は、このような環境では使用できないと判断せざるを得ません。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4S-MAX-Unable-to-secure-SNR-of-proximity-sensor/m-p/679818

0 件の賞賛