Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛 なる

PSoC4700誘導型は、最大16チャンネルの誘導型センシングをサポートできることが分かりました。
PSoCクリエーターを使用してソリューションを構築しようとしましたが、MagSense Lxはポート2の8ピンにのみ割り当てるように制限されています。
16ピンの誘導ソリューションを作るには?

よろしくお願いいたします
ビリー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4700-How-to-build-a-16ch-inductive-sensing-solution/td-p/654624

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはビリー、

アプリケーション コードを拡張して 16 個のチャネルを作成し、ポート 3 のピンに割り当てることができます。

最初にPort2ピンを埋めてから、Port3ピンに移動することを忘れないでください。

また、SWDピンを通常のGPIOピンに変更する必要があります。

おかげで、よろしく、

ソビット

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4700-How-to-build-a-16ch-inductive-sensing-solution/m-p/655352

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@BiHs_1362951

PSoC 4700Sシリーズは、16チャンネルのMagSenseをサポートしています。 アプリケーションで使用されているMPNを教えていただけますか?

48ピンパーツには、Lxピンに割り当てるために使用できるスマートIOをサポートするポート2とポート3があり、Rxは他の空きGPIOピンにすることができます。

PandaS_0-1701932745090.png

 

おかげで、よろしく、

ソビット

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4700-How-to-build-a-16ch-inductive-sensing-solution/m-p/654660

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Screenshot 2023-12-08 at 10.00.57 AM.png

こんにちはソビット、

このコード例では、PSoC Creatorリファレンスを使用しています。

MagSense: LxはPort2の8ピンにのみ配置できました。

最大16chのリソースを必要とするお客様がいらっしゃいますが、実機の性能を検証したい。

おかげで、よろしく、

ビリー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4700-How-to-build-a-16ch-inductive-sensing-solution/m-p/655270

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはビリー、

アプリケーション コードを拡張して 16 個のチャネルを作成し、ポート 3 のピンに割り当てることができます。

最初にPort2ピンを埋めてから、Port3ピンに移動することを忘れないでください。

また、SWDピンを通常のGPIOピンに変更する必要があります。

おかげで、よろしく、

ソビット

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4700-How-to-build-a-16ch-inductive-sensing-solution/m-p/655352

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはPandaS、

 

感謝。

私の疑問は解決しました。

よろしくお願いいたします

ビリー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4700-How-to-build-a-16ch-inductive-sensing-solution/m-p/656736

0 件の賞賛