いつもお世話になっております。
お客様のアプリケーションにて、
現在1/4デューティ, 1/3バイアス,A波形,HighSpeedモードでLCDを駆動しております。
GPIOピンのDrivemodeを変えると、動作が変わります。
・ストロングドライブ⇒PWMのdutyを変化させ2/3VDD,1/3VDDを生成
・プルアップ、プルダウン⇒電圧レベルを変化させ2/3VDD,1/3VDDを生成
LCD駆動波形が変わるのは仕様でしょうか。
LCDを駆動させる場合はピンの設定はどの駆動モードにすればよろしいでしょうか(特に指定はない?)
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
Solved! Go to Solution.
ここでのGPIOはどのような用途で使用されておりますでしょうか。今回の実装内容についての詳細をご提示いただけますでしょうか。
Segment LCD Component関する実装についての詳細は、AN(001-87391 Rev. *E)またはPSoC Creator上のCE”SegLCD_PSoC4_Example”を参考にしてください。
ここでのGPIOはどのような用途で使用されておりますでしょうか。今回の実装内容についての詳細をご提示いただけますでしょうか。
Segment LCD Component関する実装についての詳細は、AN(001-87391 Rev. *E)またはPSoC Creator上のCE”SegLCD_PSoC4_Example”を参考にしてください。
Additional information.
As Aiko-san says, we need to know the details,
The segment LCD driver for PSoC4 assumes the following configuration.
And the details of the operation are as follows :
From the above, it is inferred that the segment LCD components of PSoC are not intended for pull-up/pull-down.
If you don't change the GPIO settings, it will be a strong drive, however it will be recognized that you dared to set the pull-up / pull-down settings.
What is your intention to change the drive mode of the pin to pull-up/pull-down?
Is the segment LCD working properly, whether it's a strong drive or a pull-up/pull-down?
Regard,
いつもお世話になっております。
こちらGPIOの駆動方法を変更した理由に関しては
想定していない出力(これまで使用していた別マイコンでは出力波形が違っていた)
であったので色々試したという事でした。
結局のところ正しい使い方が知りたい、という事であったため、
ご教示いただいた資料(001-87391 )を紹介させていただくこととしました。
ご助力いただき、ありがとうございました。