Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、インフィニオンです。

 

デバイスはCY8C4045AZI-S413です。

PSoC4の未使用のピンはフロート状態のままでOKだと思います。

 

しかし、このフローティング接続処理をGND接続に変更することで、 POWER_DRILL2GO 消費量の削減に寄与する可能性はあるのでしょうか?

それとも、未使用のピンをフロート状態にしたり、GNDに MULTICH_CONNECT_PCB したりしても、消費電流は変わりませんか?

 

よろしくお願いいたします。

ユマ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/td-p/680544

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

未使用のピンをフロート状態にしておくことは一般的に許容され、通常の動作では問題は発生しません。 ただし、未使用のピンをグランド(GND)に接続すると、 POWER_DRILL2GO 消費量と電磁干渉(EMI)を低減するという点でメリットがあります。

 

ピンをフロート状態にしておくと、ピンがアンテナとして EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7 、環境からのノイズを拾うため、 POWER_DRILL2GO 消費量が増加し、EMIの問題が生じる可能性があります。 未使用のピンをGNDに接続することで、このノイズを低減し、 POWER_DRILL2GO 消費量を削減することができます。

 

CY8C4045AZI-S413 PSoC™ 4デバイスのデータシートによると、GPIOピンは、ピンがハイインピーダンスで、ピンをフローティング状態にしたり、GNDに接続したりできる入力専用モードなど、さまざまなモードで動作するように構成できます。 デバイスの POWER_DRILL2GO 消費電力は、未使用のピンをフロート状態にしたり、GNDに接続したりしても大きな影響を受けません。

 

ただし、低 アプリケーションでは、ノイズと潜在的なEMIの問題を最小限に抑えるために、未使用のピンをGNDにMULTICH_CONNECT_PCB POWER_DRILL2GOすることをお勧めします。これは、ミリワット毎の POWER_DRILL2GO 消費量が重要なデリケートなアプリケーションでは特に重要です。

 

要約すると、CY8C4045AZI-S413 PSoC™ 4デバイスで未使用のピンをフロート状態にしておくと、 POWER_DRILL2GO 消費電力に大きな影響を与えることはありませんが、GNDに接続すると、ノイズとEMIの低減という点でメリットがあります。 どちらを選択するかは、最終的に、アプリケーションの特定の要件と、関連する設計ガイドラインまたは規制によって異なります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/m-p/680907

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @YuMa_1534086

未使用のGPIOをすべてアナログHigh-Zに設定して、 POWER_DRILL2GO 消費電力を削減します。 詳細については、以下のドキュメントのGPIOセクションを参照してください。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN86233_PSoC_4_and_PSoC_Analog_Coprocessor_LowPower_Modes_and...

 

よろしく

ロハン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/m-p/680709

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ロハンさん。

 

返信ありがとうございます。

 

しかし、私の質問は PSoC™外の回路接続に関するものです。

未使用ピンの内部 EVAL_100W_DRIVE_CFD2 モードをアナログHigh-Zに設定する必要があることを理解しています。

 

そのことを念頭に置いて、私の質問をもう一度確認していただけませんか?

 

 

=========================================

しかし、このフローティング接続処理をGND接続に変更することで、 POWER_DRILL2GO 消費量の削減に寄与する可能性はあるのでしょうか?

それとも、未使用のピンをフロート状態にしたり、GNDに MULTICH_CONNECT_PCB したりしても、消費電流は変わりませんか?

=========================================

 

 

よろしくお願いいたします。

ユマ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/m-p/680765

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

内部でHigh-Zに設定されている場合は、物理ピンが接地されているかフロートしているかは関係ありません。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/m-p/680893

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

未使用のピンをフロート状態にしておくことは一般的に許容され、通常の動作では問題は発生しません。 ただし、未使用のピンをグランド(GND)に接続すると、 POWER_DRILL2GO 消費量と電磁干渉(EMI)を低減するという点でメリットがあります。

 

ピンをフロート状態にしておくと、ピンがアンテナとして EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7 、環境からのノイズを拾うため、 POWER_DRILL2GO 消費量が増加し、EMIの問題が生じる可能性があります。 未使用のピンをGNDに接続することで、このノイズを低減し、 POWER_DRILL2GO 消費量を削減することができます。

 

CY8C4045AZI-S413 PSoC™ 4デバイスのデータシートによると、GPIOピンは、ピンがハイインピーダンスで、ピンをフローティング状態にしたり、GNDに接続したりできる入力専用モードなど、さまざまなモードで動作するように構成できます。 デバイスの POWER_DRILL2GO 消費電力は、未使用のピンをフロート状態にしたり、GNDに接続したりしても大きな影響を受けません。

 

ただし、低 アプリケーションでは、ノイズと潜在的なEMIの問題を最小限に抑えるために、未使用のピンをGNDにMULTICH_CONNECT_PCB POWER_DRILL2GOすることをお勧めします。これは、ミリワット毎の POWER_DRILL2GO 消費量が重要なデリケートなアプリケーションでは特に重要です。

 

要約すると、CY8C4045AZI-S413 PSoC™ 4デバイスで未使用のピンをフロート状態にしておくと、 POWER_DRILL2GO 消費電力に大きな影響を与えることはありませんが、GNDに接続すると、ノイズとEMIの低減という点でメリットがあります。 どちらを選択するかは、最終的に、アプリケーションの特定の要件と、関連する設計ガイドラインまたは規制によって異なります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/m-p/680907

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ドラゴンテイルさん。

 

詳しい説明ありがとうございます。

分かりました。

 

よろしくお願いいたします。

ユマ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Regarding-connection-processing-for-PSoC4-unused-pins-at-low-power/m-p/682412

0 件の賞賛