Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

PSoC™ 4100S Maxの保管温度範囲を教えてください。

MPNの:CY8C4148AZI-S555

 

よろしくお願いいたします

森本 直明

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Storage-temperature-for-PSoC-4/td-p/668166

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NaMo_1534561 ,

特に指定がない限り、保管温度範囲は動作温度範囲(-40〜85°C)であると仮定します。 この場合、PSoC6のデータシートには、最大ストレージ温度が150°Cと記載されています。 データシートの注記は次のとおりです。

表11に記載されている絶対最大条件を超えて使用すると、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。 絶対最大条件に長時間さらされると、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。 最高保管温度は150°Cで、JEDEC規格JESD22-A103、高温保管寿命に準拠しています。 絶対最大条件以下で通常の動作条件を超えて使用すると、デバイスが仕様どおりに動作しない場合があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Storage-temperature-for-PSoC-4/m-p/668334

0 件の賞賛