Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

自動生成されたコードとは別に記述されたコンポーネントやコードのない空のプロジェクトをビルドしようとしています。

自動生成されたコードが正しくコンパイルされていないという問題があり、新しいプロジェクトでも毎回同じ問題が発生します。 出力コンソールと通知リストの写真については、添付ファイルを参照してください。

 

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@SenpaiTP

私はあなたの空のプロジェクトを試しました。 エラーなしでビルドされます。

PSoC クリエーターを再インストールします。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @SenpaiTP


以下のスクリーンショットに示すように、[割り込み]タブでIRQを有効にしているかどうかを確認してください。

Gautami_12_0-1693217220927.png
割り込みタブの画像を添付し、PSoC Creator 4.4でデフォルトのコード例をコンパイルしているときに同じエラーが発生する場合はお知らせください。

よろしくお願いします、

ゴータミJ

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはゴータミ

それは空のプロジェクトなので、プロジェクトは中断を持つべきではありません、私は私たちのproject.hを私の友人と発見しました 同じプログラムをダウンロードしても、ファイルが異なります。 添付の写真を参照してください、私のものは長いものです。

(私の友達)

SenpaiTP_2-1693222533461.png

(私の)

SenpaiTP_3-1693222564629.png

(私のエラーメッセージの出力)

 

arm-none-eabi-gcc.exe -mcpu=cortex-m3 -mthumb -I. -IGenerated_Source\PSoC5 -Wa,-alh=.\CortexM3\ARM_GCC_541\Debug/main.lst -g -D DEBUG -D CY_CORE_ID=0 -wall -ffunction-sections -ffat-lto-objects -og -c main.c -o .\CortexM3\ARM_GCC_541\Debug\main.o
Generated_Source\PSoC5/project.h:22:0 からインクルードされたファイルでは、
メイン C:12 から:
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1466:37: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
^
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1483:44: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE uint32_t NVIC_GetEnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
^
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1502:38: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)
^
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1519:45: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
^
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1538:41: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
^
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1553:43: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
^
Generated_Source\PSoC5/core_cm3.h:1570:41: エラー: 不明な型名 'IRQn_Type'
__STATIC_INLINE uint32_t NVIC_GetActive(IRQn_Type IRQn)

 

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@SenpaiTP

PSoCクリエーターで空のプロジェクトを作成しました。

エラーなしで(予想通り)ビルドされました。

提案:空のプロジェクトをアーカイブし、このスレッドに添付します。 空なので、知的財産が公開されるリスクはないはずです。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、私は再び再インストールし、関連するすべてのファイルを削除しようとしましたが、私は2回修復し、助けのために3回XD thxを再インストールしようとしましたが、どういうわけか助けがあるようです

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@SenpaiTP

私はあなたの空のプロジェクトを試しました。 エラーなしでビルドされます。

PSoC クリエーターを再インストールします。

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはレン、ここに空のプロジェクトがあります、多分それは問題である私のprograhowmです、確かではありません。

それまでの間、再インストール 🙂してみます

0 件の賞賛