Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

David_Zhang
Level 5
Level 5
25 sign-ins 100 replies posted First solution authored

hi Cypress:

    when we use  CY8C4025 part  , we meet the hard issue to solve it;

Description: the normally voltage is 5V in  VDD, when we  turn off the power supply, the voltage still  in  1.7V. when we power on the source slowly and

the voltage step to 5V slowly ,  the  MCU does not work or touch key induction is abnormal. it means mcu not rest ,  we check in datesheet  , 4025 1.7V

is in critical state,  it need use BOD to  to slove it ,  but we can;t find  example in PSOC4000S, just find in PSOC4200  example,  and  PSOC4000S  not

define it , please help on it, tks;

Question: 1. When the voltage rises slowly, 1V changes to 5V. Why can't the chip reset?

6 Replies
Vison_Zhang
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins 250 solutions authored 10 likes given

David,

如果英文描述不清楚问题,可以使用中文。我来复述一下你的问题,你发现电路板上的 PSOC4000S 掉电之后,VDD依然保持在 1.7V 而不是0V,在这种情况下逐渐增加供电电压到 5V,芯片无法正常工作,重启之后问题解决,是这样吗?

既然芯片已经掉电,为何 VDD 的电平却维持在 1.7V? 请详细描述一下你这边的供电情况。检查一下 PSOC4000S 芯片掉电时,是否存在 IO 口被外部高电平驱动(外设或者其他未掉电MCU的引脚)的情况? 芯片掉电的情况下对其 IO 进行供电会使 IO 内部的 ESD 上钳位管导通,引起电流倒灌,这种情况是不允许发生的,倒灌电流大于 100uA 的话可能会损坏芯片。

0 Likes

hi   Cypress:

      电压慢慢上升的时候 1V变到5V, 为什么芯片不能复位?  我们的复位电路 使用的RC,  15K,104   (MCU复位后 IO输出为低, 电压上升以后IO仍然为高)我们在使用其它MCU的时候 电压慢慢向上调, 当超过他们的工作电压.是会继续工作的,  如果设置了BOD复位, 那么会在这个门槛电压之上工作;

0 Likes

David,

你的前后表述不一致,我们搞不清楚你的问题具体是在什么情况下,用什么样的测试可以复现。解决问题的第一步是复现问题,如果没有详细的复现问题的步骤,我们无法给你提供合理的解释。

最开始你提到 “The normally voltage is 5V in VDD, when we  turn off the power supply, the voltage still in  1.7V”,我的理解是你们给 PSoC 芯片掉电了,但是在芯片上VDD引脚上可以测量到 1.7V 的电压,请问是这样吗?如果残留电压确实存在,那么需要找到灌电流的问题在哪里。这个灌电流会影响芯片掉电上电的正常逻辑,这个问题解决不了,解释其他的测试现象没有任何意义。

0 Likes

HI  Vison:

     1.7V是他们电源的问题已经解决,目前问题是如果电源电压从0V缓慢上升到5V,芯片不能正常复位工作,RC的电路是15K上拉电阻,104对地电容;  检测标准是,我们设置了一个IO口,MCU复位后 IO输出为低, 电压上升以后IO仍然为高; 所以判断MCU没有上电复位;在应用中提到使用BOD可以解决问题,但是没有看到任何关于PSOC4000S BOD的应用,不知道如何下手;谢谢

0 Likes

David,

你说的电压上升到 5V之后 IO 仍为高,这个 IO 是不是外接了外部上拉电阻?

0 Likes

请提供一下客户板子上芯片VDD和VCCD引脚的上电的时序图,我使用数字电源缓慢上电无法复现客户问题。

0 Likes