Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSoC4に基づいて作成したBLE 4.2デバイスでFCC認定を実行する準備をしています。 テストを実行している会社は、私に(とりわけ)次の要件を与えてくれました。 私はこれらのテストモードのいずれかを実装する方法がわかりません。 私が CAN 知る限り、PSoC4 APIは私がこれを行うために必要なコントロールを私に与えません(あるいは私はどこを見ればよいのかわからないかもしれません)。 誰かが私を正しい方向に向けCAN?

 BLEテストモードの場合  

  1. 動作周波数チャンネルを少なくとも低/中/高で選択する機能
  2. これらすべての無線をオンに設定し、継続的に送信する機能
  3. FCC/ISEDの100%以上または少なくとも98%を超える最高デューティサイクルを制御する能力
  4. サポートされているすべてのモード、変調、データレート、帯域幅を制御する機能
  5. 出力電力の最大電力を制御する機能は、最終製品に実装されます。
  6. スペクトラムアナライザを使用して送信信号をチェックし、上記の要件がすべて満たされていることを確認してください。
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @spaceninja 

CAN 、3番目のパラメータを除くすべてのパラメータをテストするためのテストファームウェアを備えた以下のKBAを参照してください。

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Test-Firmware-for-PSoC-PRoC-BLE-RF-Certifi...

 

ありがとう&よろしく

プラティクシャ V

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @spaceninja 

CAN 、3番目のパラメータを除くすべてのパラメータをテストするためのテストファームウェアを備えた以下のKBAを参照してください。

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Test-Firmware-for-PSoC-PRoC-BLE-RF-Certifi...

 

ありがとう&よろしく

プラティクシャ V

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはPratiksha、

私は2つの質問があります:

1)無線機が100%のデューティサイクルで動作できないのはなぜですか? 規制テストモードで100%動作させる方法はありますか?

2)+ 3dB出力電力のオプションを選択しましたが、テスターは-1dBモードで実行していると言っています。 何が原因か知っていますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AIROC-Bluetooth/FCC-testing-PCoC4-device/m-p/650843

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Astronix 

1)変調なしの100%デューティサイクルは無線で利用可能です。 変調では、パケットのみに制限されます

2) 低出力POWER_DRILL2GOの場合、チップの外部 ( COOLDIM_PRG_BOARDトレース、ケーブル) の損失を確認します。

 

ありがとう&よろしく

プラティクシャ V

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AIROC-Bluetooth/FCC-testing-PCoC4-device/m-p/691701

0 件の賞賛