- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
我正在使用cypd4226芯片,其HPD配置为模拟输入。如何检查此引脚的电平是外部供电的高电平还是低电平?我可以直接使用 API 吗?但是返回值是优化的?不是逻辑 0 或 1.So 我该怎么办?
Solved! Go to Solution.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello ,
CYPD4226 dock example code使用HPD引脚的HSIOM设置功能,这个部分可以查看CCG4 TRM的相关规范进行初始化中断,并且将中断的回调函数根据传递的情况进行分类,一般而言,HPD有三种情况,HIGH, LOW, IRQ。
CCG4的HPD可能定义如下,如果您的代码中已经做好,您可以尝试查找以下关键词。
#define HPD_P0_PORT_PIN (GPIO_PORT_2_PIN_3)
#define HPD_P1_PORT_PIN (GPIO_PORT_3_PIN_4)
#define HPD_P0_PORT (2)
#define HPD_P1_PORT (3)
#define HPD_P0_PIN (3)
#define HPD_P1_PIN (4)
#define HPD_HSIOM_SETTING (15u)
并且在这个函数进行中断初始化:
ccg_status_t hpd_receive_init(uint8_t port, hpd_event_cbk_t cbk)
以及将HPD的信号enqueue到Alternate Mode的package中。 static void dp_snk_hpd_cbk(uint8_t port, hpd_event_type_t event)
不需要手动的去获取HPD的高低电平。如果一定要当GPIO的INPUT使用,那么GPIO中断处理即可。
Best Regards,
Lisa
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello ,
CYPD4226 dock example code使用HPD引脚的HSIOM设置功能,这个部分可以查看CCG4 TRM的相关规范进行初始化中断,并且将中断的回调函数根据传递的情况进行分类,一般而言,HPD有三种情况,HIGH, LOW, IRQ。
CCG4的HPD可能定义如下,如果您的代码中已经做好,您可以尝试查找以下关键词。
#define HPD_P0_PORT_PIN (GPIO_PORT_2_PIN_3)
#define HPD_P1_PORT_PIN (GPIO_PORT_3_PIN_4)
#define HPD_P0_PORT (2)
#define HPD_P1_PORT (3)
#define HPD_P0_PIN (3)
#define HPD_P1_PIN (4)
#define HPD_HSIOM_SETTING (15u)
并且在这个函数进行中断初始化:
ccg_status_t hpd_receive_init(uint8_t port, hpd_event_cbk_t cbk)
以及将HPD的信号enqueue到Alternate Mode的package中。 static void dp_snk_hpd_cbk(uint8_t port, hpd_event_type_t event)
不需要手动的去获取HPD的高低电平。如果一定要当GPIO的INPUT使用,那么GPIO中断处理即可。
Best Regards,
Lisa
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
Hello ,
“HPD如果低于2ms的话”,这个意思怎么理解呢?
HPD有三种状态,HIGH, LOW,IRQ。您说的是IRQ吗?
Best Regards,
Lisa