Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MaKi_350451
Level 5
Level 5
10 solutions authored 5 likes given 100 sign-ins

MiniProg3 (CY8CKIT-002)の電源仕様について教えてください。

PSoC Creator > tools > component tuner , Debug > configuration で起動したときに設定する、”Tuner Communication Setup”画面中で、、

#1.Power を5Vに設定した場合、ターゲット基板に供給できる消費電流はいくつでしょうか?

#2.Power を3.3Vに設定した場合、ターゲット基板に供給できる消費電流はいくつでしょうか?

#3.PowerをExternalに設定して外部からminiprog3に電源供給する場合、miniprog3の消費電力(もしくは5V動作時の消費電流)はいくつでしょうか?

  (もし、提供不可の場合、内部回路図の提供をお願いします。)

以上、よろしくお願い致します。

1 Solution
Anonymous
Not applicable

北洞さん

お世話になっております。

5Vまたは3.3Vを供給しているときに、MiniProg3によって供給される最大電流は200mAになります。

プロダクションプログラミングの場合、MiniProg3は使用することはお勧めしません。

Cypressが提案するThird Party Programmerのリストは次のとおりです。

http://www.cypress.com/products/device-programmer-system-partners

ターゲットが5V供給しているとき、消費電流を確認する必要があります。消費電流は200mA以内になるはずです。

以上です。

Nada

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
Anonymous
Not applicable

以下の通り回答いたします。

#1&#2について、

以下のMiniprog3キットガイドの「3.3 Power」項目に記載されている通り、提供できる最大電流は200mAです。

ターゲットボードが<200mAの電流を必要な場合、MiniProg3を使用してボードに電源を供給することができます。

http://www.cypress.com/file/44091/download

"On boards where there is a single power supply for the entire board, MiniProg3 can, in some cases, supply power to the board. This supply is limited to approximately 200 mA, and is protected against excess current draw. You can select 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, or 5 V for the power supply voltage."

#3について、

申し訳ないですが、NDAなしでMiniProg3の内部回路図の提供はできません。

ちなみに、今回の問い合わせ背景は何でしょうか?

よろしくお願いいたします。

Nada

0 Likes
Anonymous
Not applicable

北洞さん

お世話になっております。

5Vまたは3.3Vを供給しているときに、MiniProg3によって供給される最大電流は200mAになります。

プロダクションプログラミングの場合、MiniProg3は使用することはお勧めしません。

Cypressが提案するThird Party Programmerのリストは次のとおりです。

http://www.cypress.com/products/device-programmer-system-partners

ターゲットが5V供給しているとき、消費電流を確認する必要があります。消費電流は200mA以内になるはずです。

以上です。

Nada

0 Likes