EXTCLKについて

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
kiyo
Level 3
Level 3
50 sign-ins 10 replies posted First like given

こんにちは。

CYBLE-224116-01の使用を予定しております。

EXTCLKに関して不明点があるので教えて下さい。

IMOではなくEXTCLKより精度の良い48MHzのクロックの使用を考えております。

PSoc Creator→Clocks→Configure System Clocks→High Frequency Clocksで設定を変更します。

 ExtClkのチェックボックスをクリック。

 Freq(MHz)を48に設定。

このあとですがPinでP5[1] or P0[4]の選択になります。

不明点1

 下記の資料のP14の「Figure 9. CYBLE-224116-01 Schematic Diagram」を見るとP5[1] or P0[4]はただのPortのように

 見えるのですが本当にExtClkの入力として使用出来るのでしょうか?

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CYBLE-224116-01_EZ-BLE_CREATOR_XT_XR_MODULE-DataSheet-v09_00-...

不明点2

 CYBLE-224116-01でExtClkを使用する際の資料はありませんか?

 探しましたが見つけられませんでした。

不明点3

 もし上記がOKでP5[1] or P0[4]の入力でOKだった場合、使用する水晶発振器は下記のようなOUTだけあるもので

 よいのでしょうか?

https://www5.epsondevice.com/ja/products/crystal_oscillator/sg2016caa.html

 

宜しくお願い致します。

0 件の賞賛
1 解決策
MiNe_85951
Level 7
Level 7
Distributor - TED (Japan)
50 likes received 500 replies posted 50 solutions authored

補足となりますが、

まずはPSoC4BLEのデバイスのデータシートを確認されると分かりやすいと思います。

P0[4]とP5[1]はECO_OUTかEXT_CLKで使用できる端子になっています。

それに対し、PSoC4BLE モジュールのデータシートではP0[4]とP5[1]はECO OUTのみで規定されており、モジュールとしてはEXT_CLKに対応することができない仕様になっています。

 

PSoC4200BLE  Datasheet URL

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_4_4200_BLE_Family_Datasheet_Programmable_System-on-Chip-...

 

また、IMOの代わりに精度を高めるためECOを使用することも可能です。

APIはシステムリファレンスガイドをご参照ください。

 

PSoC4 System Reference Guide URL

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Component_PSoC_4_System_Reference_Guide_V6.10-Software%20Modu...

元の投稿で解決策を見る

4 返答(返信)
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

CYBLE-224116-01はモジュールになります、外部からClockを入力できません。

CYBLE-224116-01自体、既に24MHz、32KHzのクリスタルがマウントされております。

参照されておりますDatasheetのFigure 9. CYBLE-224116-01 Schematic Diagramをご確認ください。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CYBLE-224116-01_EZ-BLE_CREATOR_XT_XR_MODULE-DataSheet-v09_00-...

 

0 件の賞賛

早速の回答ありがとうございます。

回答の内容は理解しました。

添付はPSoc CreatorでCYBLE-224116-01を選択してClockの設定画面を画面コピーしたものになり

ます。

赤丸がEXTCLKの設定にあるのですがこれが使用できないということでしょう

か?

 

extclk.jpg

 

宜しくお願い致します。

0 件の賞賛
MiNe_85951
Level 7
Level 7
Distributor - TED (Japan)
50 likes received 500 replies posted 50 solutions authored

補足となりますが、

まずはPSoC4BLEのデバイスのデータシートを確認されると分かりやすいと思います。

P0[4]とP5[1]はECO_OUTかEXT_CLKで使用できる端子になっています。

それに対し、PSoC4BLE モジュールのデータシートではP0[4]とP5[1]はECO OUTのみで規定されており、モジュールとしてはEXT_CLKに対応することができない仕様になっています。

 

PSoC4200BLE  Datasheet URL

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_4_4200_BLE_Family_Datasheet_Programmable_System-on-Chip-...

 

また、IMOの代わりに精度を高めるためECOを使用することも可能です。

APIはシステムリファレンスガイドをご参照ください。

 

PSoC4 System Reference Guide URL

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Component_PSoC_4_System_Reference_Guide_V6.10-Software%20Modu...

kiyo
Level 3
Level 3
50 sign-ins 10 replies posted First like given

ご回答ありがとうございます。

モジュールの方はそのような制限があるのですね。

理解しました。

0 件の賞賛