Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

CYBLE-222014 Bluetooth モジュールのキャリア周波数を正確に調整する方法を教えてください。

認証テストで測定されたキャリア周波数誤差はすべて 20 ppm を超えています。

キャリア周波数の精度を調整する方法

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このモジュールは psoc4 ble に基づいており、内部容量を調整して水晶周波数を調整できます。以下の文書 4.1.1 の関連手順を参照してください。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN95089_PSoC_4_PRoC_BLE_Crystal_Oscillator_Selection_and_Tuni...

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Owen_Zhang123

わかりました。ご協力ありがとうございました

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Translation_Bot ,

内部キャップを使用してキャリア周波数を「トリミング」 CAN が, 温度範囲全体でBLE部分を使用している場合は、これが問題になる可能性があります.(すなわち。 工場で<10ppmの精度で20Cにトリミングし、-40Cまたは+ 85Cでは精度が低下する可能性があります。

キャリア周波数の不正確さに寄与する私が知っている3つの主要な要因があります:

  • 初期温度範囲、経年劣化温度範囲、および動作温度範囲の高周波水晶振動子PPM定格。
  • 水晶負荷並列容量。 通常、値の小さいC0Gタイプのキャップは、厳しい値の公差を確保するために使用されます。コンデンサ負荷値が大幅にずれている場合、共振周波数+または-がシフトして、必要なPPM範囲外になる可能性があります。
  • BLEチップの動作が熱すぎます. (GPIO の負荷が高すぎるか、CPU バス クロッキングが非常に高い)これは85°Cで問題になる可能性があります。これにより、水晶発振器が共振周波数とそれに続くPLLアップスケール周波数を内部でスキューする可能性があります。
0 件の賞賛