Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PeCa_1489476
Level 3
Level 3
5 sign-ins 10 replies posted 10 questions asked

Dears,

表格的其余几项参数请问能帮忙确认一下么,多谢!

Part Number

CY8C4045LQI-S412

CY8CMBR3102

Fast Report Rate(所有通道都激活返回数据的速率)

Debug port

SWD/JTAG 

I2C 

Waterproof

Yes

Yes 

Hover touch

Yes

Yes 

IC Stage

Production 

Production  

Mass production life-cycle

Resolution
1 Solution

CY 一般不为芯片设定量产年限,所以没有 mass production life-cycle 数据可提供。如计划有更改,会通过 PCN 提前告知。

CY8C4045-S412 :Scan resolution 的绝对范围以及可调范围均是 8bit~16bit; Fast report rate 要看按键的数量,扫描分辨率来定,一般可以做到几十到几百HZ的扫描刷新频率;支持Touchpad 触摸板,自容方案最多支持两根手指,互容方案最多支持三根手指。

CY8CMBR3102 - 无 Scan resolution  这个参数,替代的是四个灵敏度可调等级 sensitivity 0 ~ sensitivity 3;  Fast report rate 最快 50HZ, 最慢2HZ;不支持触摸板设计。

View solution in original post

3 Replies
LinglingG_46
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 10 questions asked 5 questions asked

                                                    

Fast Report Rate     

sensor扫描时间和分辨率以及调制clock有关系。

这个反应时间不仅跟单片机运行代码的时间有关,还和CSD IP 扫描sensor有关。

Mass production life-cycle 

这个不太理解你想要获得的参数是什么?

Resolution :

PSoC4000 手动模式情况下,自己可以设置分辨率。 SmartSense系统会自己调节一组参数。

0 Likes

Hi Lingling ,

多谢!resolution和fast report rate 可以通过编程控制的话,这个能无限大或无限小么?是否有一个极限的范围,请帮忙确认一下,

另外,请问这颗IC应用于类似电脑触摸板的方案能同时检测到几根手指,多谢!

0 Likes

CY 一般不为芯片设定量产年限,所以没有 mass production life-cycle 数据可提供。如计划有更改,会通过 PCN 提前告知。

CY8C4045-S412 :Scan resolution 的绝对范围以及可调范围均是 8bit~16bit; Fast report rate 要看按键的数量,扫描分辨率来定,一般可以做到几十到几百HZ的扫描刷新频率;支持Touchpad 触摸板,自容方案最多支持两根手指,互容方案最多支持三根手指。

CY8CMBR3102 - 无 Scan resolution  这个参数,替代的是四个灵敏度可调等级 sensitivity 0 ~ sensitivity 3;  Fast report rate 最快 50HZ, 最慢2HZ;不支持触摸板设计。