CY8CKIT-145-40XXの最小構成を教えて下さい。又、下記の案1,2は対応可能か教えて下さい。
(案1) USB接続基板(KitProg2)を削除
I2C<->USB変換を独自で行う前提であれば、CY8C5868LTI-LP039が実装されているUSB接続基板を取り外しても問題無いでしょうか?
(案2) メイン基板の不要部分を削除
J1、J2のポート部分以外を切り落とした場合、タッチ動作に悪影響が出ますでしょうか?
已解决! 转到解答。
(案1) これは問題ありません。切り離した後、必要に応じてメイン基板とKitProg2の接続も可能です。
例えば、ボードは違いますが、TSoC トラ技 5月号付録の CY8C4146LQI-S433 ボード (私の起動方法) のようなことをやられている方もいらっしゃいます。
(案2) メイン基板の切断についてはコメントできません。Kit自体、設計及び評価された完成品であり、切断されたボードが上手く動作するかは保証できません。
以上、よろしくお願いいたします。
(案1) これは問題ありません。切り離した後、必要に応じてメイン基板とKitProg2の接続も可能です。
例えば、ボードは違いますが、TSoC トラ技 5月号付録の CY8C4146LQI-S433 ボード (私の起動方法) のようなことをやられている方もいらっしゃいます。
(案2) メイン基板の切断についてはコメントできません。Kit自体、設計及び評価された完成品であり、切断されたボードが上手く動作するかは保証できません。
以上、よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
案1 OK、案2 NGで了解しました。
案1の場合、I2C→USB変換機能を自作すれば、
これまで通りパソコンとの接続(PSoc Creater4.2)が行えるという認識で良いでしょうか?
KitProg2を切り離した場合、I2C→USB変換以外に対応すべき機能があるかを懸念しております。
又、CY8CKIT-145-40XX(IC:CY8C4045AZI-S413) と同じ仕様で
ポート数が多く、且つ基板サイズが小さい開発キットはありますでしょうか?
KitProg2の機能につきましてはKitProg2 User Guideを参照ください。
https://www.cypress.com/file/225961/download
また、PSoC4の開発キットにつきましては
https://www.cypress.com/microcontrollers-mcus-kits#psoc4
を確認してください。