CY8CKIT-145-40XX以外のCapSense Prototyping Kit有無

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
TaDa_1980266
Level 4
Level 4
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted

CY8CKIT-145-40XXよりI/Oピンが多いPrototyping Kitはありますでしょうか?

CY8CKIT-145-40XXに搭載されているCY8C4045AZI-S413のI/Oピン数は36であり、
ボタン+LEDを前提とすると13個程度が限界の認識です。(その他はUART通信やShield等で使用)

PSoC Creator [Project]->[Device Selector]で調べた所、
IC_CY8C4147***-S*** であれば、同じ PSoC4 でI/Oピン数は54(+18)まで増える為、
IC_CY8C4147***が搭載されたPrototyping Kitがあれば嬉しいです。

0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

CY8C4147AZI-S475が搭載されているKitであれば、CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus Prototyping Kitがございます。

https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-149-psoc-4100s-plus-prototyping...

しかしながら、CY8CKIT-145-40XXに搭載されているPSoC4デバイスが異なります。

  • CY8CKIT-145-40XX : CY8C4045AZI-S413
  • CY8CKIT-149 : CY8C4147AXI-S475

上記デバイスの対比表につきましては、下記を参照ください。

https://www.cypress.com/search/psg/1297#/?ss_pautomotive_qualified=N&ss_pcapsense=Y&_facetShow=ss_pa...

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
10 返答(返信)
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

CY8C4147AZI-S475が搭載されているKitであれば、CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus Prototyping Kitがございます。

https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-149-psoc-4100s-plus-prototyping...

しかしながら、CY8CKIT-145-40XXに搭載されているPSoC4デバイスが異なります。

  • CY8CKIT-145-40XX : CY8C4045AZI-S413
  • CY8CKIT-149 : CY8C4147AXI-S475

上記デバイスの対比表につきましては、下記を参照ください。

https://www.cypress.com/search/psg/1297#/?ss_pautomotive_qualified=N&ss_pcapsense=Y&_facetShow=ss_pa...

0 件の賞賛

回答ありがとうございます。

CY8CKIT-145 と CY8CKIT-149 開発環境の互換性について教えて下さい。

可能性は低いと思っておりますが、

CY8CKIT-145で開発したPSoC Creator 4.2 プロジェクト(**.cywrk)を

CY8CKIT-149用に流用する事は可能でしょうか?

もし CY8CKIT-145 と CY8CKIT-149 で互換性が無い場合、

PSoC4 の CY8CKIT-149 を使っても、PSoC5 や PSoC6 の Prototyping Kit を使っても

ベース環境(CY8CKIT-145 Code Example.zip)に独自のソースを追加してゆくという

対応内容(工数)は同じでしょうか?

CY8CKIT-145 のノウハウを出来るだけ活かしつつ対応ピン数を増やしたい場合、

PSoC4で縛った方が良いのかについてアドバイス頂きたく。

0 件の賞賛

CY8CKIT-145で開発したPSoC Creator 4.2 プロジェクト(**.cywrk)をそのままCY8CKIT-149用に流用することはできません。

https://www.cypress.com/search/psg/1297#/?ss_pautomotive_qualified=N&ss_pcapsense=Y&_facetShow=ss_pa...

にありますように、ARMのCoreも違いますし、メモリの容量も違います。

ただし、PSoC4000SからPSoC4100S Plusへの移行は基本的にアップグレードする方向なので、比較的容易ではないかと考えます。

先ずは、お考えのシステム、アプリケーションを考えた場合、PSoC4100S Plusで足らないComponent、Peripheralがあるか確認してください。大まかな点は上記リンクを参照頂き、より詳細に付きましては各デバイスのデータシートを確認ください。

次にボードレベルでも、やはりお考えのシステム、アプリケーションを基にCY8CKIT-145からCY8CKIT-149への移行が可能かどうか、確認してください。特にピン配置、LED等。

CY8CKIT-145で開発したプロジェクト(お考えのシステム、アプリケーション、及び規模にもよりますが)を他のシリーズ(PSoC5 や PSoC6)に移行する工数とCY8CKIT-149に移行する工数では、断然CY8CKIT-149に移行する工数の方が少ないと考えます。

他のシリーズに移行する場合、デバイス自体が全く違いますし、ボードレベルでも考慮する点が多分にあると考えます。

もし、他に気になる点がございましたら、ご連絡ください。

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.

回答ありがとうございます。

やはりPSoC5やPSoC6に世代が変わるとソフト&ハードで変更が多く、

ハードルが高くなる事を理解しました。

CY8CKIT-145 Code Example.zip に相当する

CY8CKIT-149 の PSoC Creator 4.2 プロジェクト環境(**.cywrk)はありますでしょうか?

自由に設定出来る空きピン数をプロジェクト上で確認したいです。

下記の Related Files では見つけられませんでした。

https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-149-psoc-4100s-plus-prototyping-kit

0 件の賞賛

PSoC CreatorからCode Exampleは検索可能です。

メニューのFile-->Code Exampleを選択して、所望のDevice familyを選択してください。

下記例はCY8CKIT-149に搭載されているPSoC 4100S Plusを選択しています。

pastedImage_0.png

また、CY8CKIT-145 Code Example.zipと同じようなCode ExampleはCE220891と思われますが、

一度確認してください。

0 件の賞賛

ありがとうございます。

PSoC CreatorからCode Exampleが検索可能な事は初めて知りました。

ただ、CE220891を選択し、[Create Project]ボタンを押しても下記のエラーメッセージが表示され

プロジェクトが作成されませんでした。[参照:PSoC_Creater_2.jpg,PSoC_Creater_3.jpg]

Info: prj.M0287: You cannot create a project using an online code example, please install it then try again.

おそらくPSoC Crater起動時のオンライン登録?[参照:PSoC_Creater_4.jpg]を

×ボタン押下でスルーしている事が原因と考えますが、

CypressのHPから CE220891 で検索してもヒットしませんでした。

どうすれば CE220891 のCode Exampleを入手出来ますでしょうか?

CE220891

No Hit

CE224820

https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce224820-psoc-4-capsense-slider-and-gestures

・002-24820_CE224820.zip

(画像)

http://gunze-si.if.tv/dl/PSoC_Creater_1.jpg

http://gunze-si.if.tv/dl/PSoC_Creater_2.jpg

http://gunze-si.if.tv/dl/PSoC_Creater_3.jpg

http://gunze-si.if.tv/dl/PSoC_Creater_4.jpg

0 件の賞賛

CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus Prototyping Kit ISO

https://www.cypress.com/file/402601/download

CE220891が組み込まれています。

CY8CKIT-149\Firmware内にあります。

PSoC Creatorより、他のCEのダウンロード/プロジェクトの作成は可能でしょうか?

尚、PSoC_Creater_4.jpgはKeilのライセンスについてですので、今回のCEと関係はないと思います。

0 件の賞賛

ありがとうございます。

CE220891を確認出来ました。

又、PSoC Createrでのプロジェクト作成NGですが、

CY8CKIT149Setup_RevSS.exe、CY8CKIT149SetupOnlyPackage_RevSS.exeの

未インストールが原因だった様です。お騒がせしました。

4100S Plus : CE220891 : OK : CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01

4100S Plus : CE224820 : -- : HPからのダウンロードを促すダイアログ表示

Your selected code example is available in the Web Content Store.

Click the install button to the left of the item to download it.

0 件の賞賛

ご連絡、有難うございます。

それでは本件、Closeで宜しいでしょうか?

0 件の賞賛

はい。

プロジェクト内容で疑問があれば別質問を登録しますので、

本件はCloseして下さい。

0 件の賞賛