CY8CKIT-042(BLEピンなし)からCYBLE-012011-EVALへの接続

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは! 問題が発生しています。 CYBLE-012011-EVAL BluetoothモジュールをCY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTRで使用したい。 ただし、購入した KIT_A2G_TC387_MOTORCTR には、CYBLE-012011-EVAL Bluetoothモジュール用のモジュールヘッダーがありません。 CYBLE-012011-EVALをCY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTRで使用する方法について問い合わせたいのですが。 携帯電話を使ってBluetooth経由でCYBLE-012011-EVALに MULTICH_CONNECT_PCB するプロジェクトを作成する予定です。 CAPSENSE™この[ビデオ]( https://www.youtube.com/watch?v=51uQKbztthg&list=PLIOkqhZiy83F2ZCIpmOIFnnOR2FdWW8JK&index=5&ab_chan... )のように、電話で サービスを視覚化できるようにしたいと考えています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/connection-from-CY8CKIT-042-no-BLE-pin-on-it-to-CYBLE-012011-EVAL/td-p/669266

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@junan

その ビデオから、使用されている TDA5235_868_5_BOARD は CY8CKIT-042-BLE-A( PSoC™ 42 BLE)です。
そのTDA5235_868_5_BOARD は、 CYBLE-012011-EVAL、CYBLE-012011-EVALをあまり変更せずに使用したい場合は、 CY8CKIT-042-BLE-A を使用することをお勧めします。

CAPSENSE™しかし、BTを通じて サービスを視覚化するという目的に戻ります。
2つの方法があります。
TDA5235_868_5_BOARDCAPSENSE™TDA5235_868_5_BOARDある。CY8CKIT-042は (スレーブ)としてCAPSENSE™ され、CYBLE-012011-EVALはBTサービス(メイン)としてされます。CYBLE-012011-EVALは、CY8CKIT-042から のデータを(シリアルまたはI2C経由で)取得し、Bluetooth経由で送信します。
B.TDA5235_868_5_BOARD ( CY8CKIT-042 )の修正が必要です。 CY8CKIT-042の回路図 を参照してください。
PSoC™4 側:
PSoC™ジャンパー4を取り外して、 4(CY8C4245AXI-483)を無効にする必要があります。P1_1、P1_2、P1_3、P1_4、P1_5の痕跡を断ち切る

ADSW_0-1704332212911.png

R32、R33、R34を取り外します。

CY8CKIT-042 と CYBLE-012011-EVAL を接続しますTDA5235_868_5_BOARD
ヘッダー J6 で、MULTICH_CONNECT_PCB :

- ピン1(vtarg)からCYBLE-012011-EVALのVDD

- SWDIOのピン2

- 4番ピンをSWDCLKに接続

- ピン9をGNDに接続
- ピン 10 を Xres に接続

MULTICH_CONNECT_PCBJ2のピン18、16、12、10、および8を の各CYBLE-012011-EVAL'ピンにCAPSENSE™ します。

ADSW_1-1704332697364.png

次に、CYBLE-012011-EVALのプログラミングを試みることができます

よろしくお願いします
アンドリ



smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/connection-from-CY8CKIT-042-no-BLE-pin-on-it-to-CYBLE-012011-EVAL/m-p/670329

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@junan

その ビデオから、使用されている TDA5235_868_5_BOARD は CY8CKIT-042-BLE-A( PSoC™ 42 BLE)です。
そのTDA5235_868_5_BOARD は、 CYBLE-012011-EVAL、CYBLE-012011-EVALをあまり変更せずに使用したい場合は、 CY8CKIT-042-BLE-A を使用することをお勧めします。

CAPSENSE™しかし、BTを通じて サービスを視覚化するという目的に戻ります。
2つの方法があります。
TDA5235_868_5_BOARDCAPSENSE™TDA5235_868_5_BOARDある。CY8CKIT-042は (スレーブ)としてCAPSENSE™ され、CYBLE-012011-EVALはBTサービス(メイン)としてされます。CYBLE-012011-EVALは、CY8CKIT-042から のデータを(シリアルまたはI2C経由で)取得し、Bluetooth経由で送信します。
B.TDA5235_868_5_BOARD ( CY8CKIT-042 )の修正が必要です。 CY8CKIT-042の回路図 を参照してください。
PSoC™4 側:
PSoC™ジャンパー4を取り外して、 4(CY8C4245AXI-483)を無効にする必要があります。P1_1、P1_2、P1_3、P1_4、P1_5の痕跡を断ち切る

ADSW_0-1704332212911.png

R32、R33、R34を取り外します。

CY8CKIT-042 と CYBLE-012011-EVAL を接続しますTDA5235_868_5_BOARD
ヘッダー J6 で、MULTICH_CONNECT_PCB :

- ピン1(vtarg)からCYBLE-012011-EVALのVDD

- SWDIOのピン2

- 4番ピンをSWDCLKに接続

- ピン9をGNDに接続
- ピン 10 を Xres に接続

MULTICH_CONNECT_PCBJ2のピン18、16、12、10、および8を の各CYBLE-012011-EVAL'ピンにCAPSENSE™ します。

ADSW_1-1704332697364.png

次に、CYBLE-012011-EVALのプログラミングを試みることができます

よろしくお願いします
アンドリ



smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/connection-from-CY8CKIT-042-no-BLE-pin-on-it-to-CYBLE-012011-EVAL/m-p/670329

0 件の賞賛