你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

您 CAN 不能同时配置多模式,但 CAN 更改某些操作或输入上的引脚行为。

由于您知道在闪烁模式下引脚的行为更改为LIN模式,因此 CAN 在此处更改模式,一旦完成此模式,请将其切换回正常模式,这是GPIO配置。

希望这能帮助你。

谢谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@YashBhatnagar

你打算使用 PSoC4 的哪个部件?

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @YashBhatnagar

你能告诉我你正在使用的 PSoC 4 系列的确切内容吗?

PSoC 4 有一个 HSIOM-高速输入输出矩阵。数字外设通过高速输入/输出矩阵 (HSIOM) 连接到 I/O 单元。 HSIOM 包含多路复用器,用于在用户选择的外围设备和引脚之间进行连接。

这就是 PSoC 4100/4200 设备的样子:

Ekta_0-1696506871562.png

 


CAN配置 HSIOM 以将输出引脚连接到所需的外设。这 CAN 写信给HSIOM_PORT_SELx寄存器来完成。 有关此的详细信息 CAN 相应设备的寄存器 TRM 中找到。

最好的问候
Ekta

0 点赞