CAN 、デュアルモード(GPIOとLIN)でシングルピンを構成します

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、同じプロジェクトで単一のPINをデジタル出力とLIN_Txの両方として構成できるかどうか疑問に思いました。 通常の動作時と同様に、ピンはGPIOデジタル出力として動作しますが、特定のデバッグモード/点滅モードと同様に、LIN_Txモードとして機能する必要があります。 また、これを成し遂げる方法はありますか?

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@YashBhatnagar 

使用している正確なPSoC 4ファミリーを教えてください。

PSoC 4にはHSIOM - 高速入力出力マトリックスがあります。デジタルペリフェラルは、高速I/Oマトリックス(HSIOM)を介してI/Oセルに接続します。 HSIOMには、ユーザーが選択したペリフェラルとピンを接続するためのマルチプレクサが含まれています。

PSoC 4100/4200デバイスの検索方法は次のとおりです。

Ekta_0-1696506871562.png

 


HSIOM を構成し CAN 出力ピンを目的の周辺機器に接続できます。 これは CAN HSIOM_PORT_SELxレジスタに書き込むことによって行うことができます。 この詳細については CAN 各デバイスのレジスタTRMに記載されています。

よろしくお願いいたします
エクタ

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

マルチモードを同時に構成 CAN することはできませんが CAN 特定のアクションまたは入力でピンの動作を変更できます。

点滅モード中にピンの動作がLINモードに変更されることがわかっているので、ここでモードを変更し、このモードが終了したら、GPIO構成である通常モードに戻す CAN ことができます。

これがお役に立てば幸いです。

感謝

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@YashBhatnagar

どのPSoC4パーツを使用する予定でしたか?

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@YashBhatnagar 

使用している正確なPSoC 4ファミリーを教えてください。

PSoC 4にはHSIOM - 高速入力出力マトリックスがあります。デジタルペリフェラルは、高速I/Oマトリックス(HSIOM)を介してI/Oセルに接続します。 HSIOMには、ユーザーが選択したペリフェラルとピンを接続するためのマルチプレクサが含まれています。

PSoC 4100/4200デバイスの検索方法は次のとおりです。

Ekta_0-1696506871562.png

 


HSIOM を構成し CAN 出力ピンを目的の周辺機器に接続できます。 これは CAN HSIOM_PORT_SELxレジスタに書き込むことによって行うことができます。 この詳細については CAN 各デバイスのレジスタTRMに記載されています。

よろしくお願いいたします
エクタ

0 件の賞賛