Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

SFLASH TESTBOARD_150PC_OUT 整理しようとしています。 私はCY8C4247LTI-M475を使用しています。 SFLASHがあるかどうかはわかりません。 コードが更新されたときに TESTBOARD_150PC_OUT ワイプされない少量のデータを保存したいと考えています。 0x0FFF_F200を読むと、何かがそこにあるように、すべてのゼロが表示されます。 私は0x0FFF_F300を読んで、実際にゼロ以外の値を取得します。SFLASH行0に書き込むはずの関数を呼び出し、0x0FFF_F200再度読み込んでも、すべてゼロです。 後でもう一度0x0FFF_F300読みましたが、すべて0です。

私が見たSFLASHリファレンスのほとんどはBLEに関するものです。 BLE固有の機能かどうかはわかりません。

私は何か間違ったことをしているだけですか、それともチップにない機能を使用しようとしていますか?

感謝

ウィルトン

P.S.:連休中はあまり反応がありません。

知っている人(従業員など)に感謝する最初の質問は、CY8C4247LTI-M475にSFLASHがあるかどうかです。 そうでなければ、続ける意味がありません。 もしそうなら、私は私が間違っていることを見るためにいくつかのコードを共有することができます。 しかし、その情報はとらえどころのないようです。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/4200M-SFLASH/td-p/668760

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Wilton

不揮発性メモリをお探しの場合は、 CY8C4247LTI-M475、
フラッシュメモリをEEPROMとして使用できます。
またはコード例については、この gitModusToolbox™ を参照してください CE195313 - EmEEPROMPSoC™ 4 forPSoC™ Creator

よろしくお願いします、
アンドリ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/4200M-SFLASH/m-p/669761

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私はまだ明確な答えを得ていません。 CY8C4247LTI-M475にはSFLASHというユーザーがいますか? それぞれ 10 バイトのブロックが 2 つ必要ですが、SWD プログラムの更新によって消去されたくありません。

そうでない場合は、はい、EmEEPROMを認識していますが、私の目的のためには、低レベルのページ書き込みを直接使用する方が簡単だと思います。 私は別の PSoC™ アプリケーションでそれを行いました。

ウィルトン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/4200M-SFLASH/m-p/670277

0 件の賞賛