https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/PSoC-4-Flash-Emulate-EEPROM-with-Non-block...
上記に48MHzのPSoC4SでエミュレートEEPROMにノンブロッキング書き込みを行う方法が
ございますが、24MHzのPSoC4(CY8C4124AXI-443)で
同様にノンブロッキング書き込みをする方法はございますでしょうか?
Solved! Go to Solution.
基本的にはご提示いただいたKBAと同様に実装していただいて問題ありませんが、IMOを48MHzから24MHzに変更する場合、クロック周期もかわるため、Step.5に記載してあるinterrupt timerを2msから4msに変更する必要があります。
基本的にはご提示いただいたKBAと同様に実装していただいて問題ありませんが、IMOを48MHzから24MHzに変更する場合、クロック周期もかわるため、Step.5に記載してあるinterrupt timerを2msから4msに変更する必要があります。
承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。