安装CYBT-343026-01的PCB布局
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
我想对安装 CYBT-343026-01 的 PCB 布局提出一些建议。

(1)
CYBT-343026-01的GND方案和MCU的GND方案是否应该连接一个宽而大的GND?
还是应该使用1.6mm x 0.8mm片式电阻器(例如)将每个GND计划分开并仅在一个点上连接?

(2)
CYBT-343026-01 未使用的引脚需要上拉还是下拉处理?
将其保留为 N.C(打开)可以吗?
*不计划使用以下护垫。

Pad 2、Pad 4、Pad 6、Pad 8、Pad 9、
Pad 10、Pad 11、Pad 12、Pad 14、Pad 15、
Pad 17、Pad 18、Pad 19、Pad 22、Pad 23

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Layout-of-the-PCB-where-CYBT-343026-01-is-mounted/td-p/684616

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@tanaka1

对于第 17 和第 18 垫,您的理解是正确的。 对于 SPI2_MOSI,仅用于恢复,需要将其连接到接地,否则将保持打开状态。

 

Uart 线路不需要向上拉或向下拉。 它们需要在主机和控制器之间连接。

谢谢,问候,

Advait Kulkarni

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Layout-of-the-PCB-where-CYBT-343026-01-is-mounted/m-p/687723

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@tanaka1

我们已将您的问题转发给硬件团队,并将尽快与您联系并提供最新信息。

 

谢谢,问候,

Advait Kulkarni

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Layout-of-the-PCB-where-CYBT-343026-01-is-mounted/m-p/684663

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@tanaka1

对于第一个查询。 我们的硬件团队建议一个坚实的基础就可以了,不需要单独制定GND计划。

对于第二次查询,Pad 9 SPI2_MOSI 应可用于高或低状态以恢复 BT,对于正常操作,它可以保持打开状态。 CYBT-343026-01 需要将焊盘 17 和 18 MULTICH_CONNECT_PCB 到主机 MCU 或 USB-UART 转换器,并且需要流量控制。 休息区可以保持开放。

 

谢谢,问候,

Advait Kulkarni

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Layout-of-the-PCB-where-CYBT-343026-01-is-mounted/m-p/685884

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

谢谢你的建议。

MULTICH_CONNECT_PCB CYBT-343026-01 的 Pad17 到 MCU 的UART_RTS。
MULTICH_CONNECT_PCB CYBT-343026-01 的 Pad18 到 MCU 的UART_CTS。
如果我的理解不正确,请予以更正。

而且,我不明白如何使用 Pad9 (SPI2_MOSI)。
你能提供任何文件吗?


我还有一个问题。
HCI UART 和 PUART 需要上拉 (3.3V) 还是下拉?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Layout-of-the-PCB-where-CYBT-343026-01-is-mounted/m-p/687365

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@tanaka1

对于第 17 和第 18 垫,您的理解是正确的。 对于 SPI2_MOSI,仅用于恢复,需要将其连接到接地,否则将保持打开状态。

 

Uart 线路不需要向上拉或向下拉。 它们需要在主机和控制器之间连接。

谢谢,问候,

Advait Kulkarni

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Layout-of-the-PCB-where-CYBT-343026-01-is-mounted/m-p/687723

0 点赞