你好,请教一下,CYAT817AZS61-3A002 作为触摸的驱动芯片,给它供电后,没有接触,其引擎脚本一直处于不同的拉高拉低,应该还没有进入一个正常的工作状况,需要启动什么指示让他进入正常的工作状态,只有接触时,才会接触到中断信号?

111.png

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/%E5%85%B3%E4%BA%8ECYAT817AZS61-3A002%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E8%B0%83%E8%AF%95/td-p/671706

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

是的,芯片需要先进入操作模式,然后才会正常扫描和报价。

(1)芯片上电后的初始状态为引导加载程序模式,退出引导加载程序之后又有三个相互相对平行、可以互相切换:系统信息模式(提供寄存器表单格形式等信息),操作模式(正常扫描和报点),配置和测试模式(允许发起测试等指令)。

(2)比方比较的启用方程式需要先从系统信息模式获取 canimasimastorsezer 表格的信息,再进入其他模式。

对于 MCU 做主机的情况,可以直接接入以下步骤发送几条简单指示,让芯片进入操作模式。

; 退出引导加载程序

w 24 00 FF 01 3B 00 00 4F 6D 17

(等待通信中断)

; 检查系统信息模式

r 24 x; (0x14)

; 从 “系统信息” 模式更改为 “操作模式”

w 24 00 88;设置切换,切换到操作模式;

(等待通信中断)

; 检查系统信息模式

r 24 x; (0x08)

注意上面每条写指引后都需要等一个中断标志,已确认认定指令执行完毕。

 

谢谢谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/%E5%85%B3%E4%BA%8ECYAT817AZS61-3A002%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/678655

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

是的,芯片需要先进入操作模式,然后才会正常扫描和报价。

(1)芯片上电后的初始状态为引导加载程序模式,退出引导加载程序之后又有三个相互相对平行、可以互相切换:系统信息模式(提供寄存器表单格形式等信息),操作模式(正常扫描和报点),配置和测试模式(允许发起测试等指令)。

(2)比方比较的启用方程式需要先从系统信息模式获取 canimasimastorsezer 表格的信息,再进入其他模式。

对于 MCU 做主机的情况,可以直接接入以下步骤发送几条简单指示,让芯片进入操作模式。

; 退出引导加载程序

w 24 00 FF 01 3B 00 00 4F 6D 17

(等待通信中断)

; 检查系统信息模式

r 24 x; (0x14)

; 从 “系统信息” 模式更改为 “操作模式”

w 24 00 88;设置切换,切换到操作模式;

(等待通信中断)

; 检查系统信息模式

r 24 x; (0x08)

注意上面每条写指引后都需要等一个中断标志,已确认认定指令执行完毕。

 

谢谢谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/%E5%85%B3%E4%BA%8ECYAT817AZS61-3A002%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/678655

0 点赞