Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSoC4 4100S MAXパイオニアキットを持っています。 私はそれに新しいサンプルタッチアプリケーションをフラッシュすることができます。 しかし、新しいアプリをフラッシュすると、IDEコンソールウィンドウにKitProgファームウェアが古くなっていること、およびfw-loaderツールを使用して更新するように通知されます。 fw-loader フォルダに、fw-loader.bat というバッチファイルがあります。 これを起動すると、FWの更新とは関係がないように見えるコマンドラインタイプのインターフェイスが表示されます。 fwローダーフォルダー内のbinフォルダーに、fwローダー.exeが表示されます。 これを起動すると、新しいFWをロードできるように見えるGUIが表示されますが、更新されたFWバージョン(IDEによると2.50.1383)をどこで入手できるかわかりません。 誰かが私にFWの場所を教えてくれたり、私が間違っていることを教えてくれたりCAN?

0 件の賞賛
0 返答(返信)