Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Nor Flash

JUTA_2823561
Level 4
25 replies posted 25 sign-ins 10 likes received
Level 4

SEMPER FLASH(S25HS02GTDPBHB050)のパラメータについて質問があります。

・tDIC_SETUP (Data Integrity Check Calculation Setup Time)

 定義を教えてください。DIC実行のコマンド入力からCalculate開始までの時間ですか?

 また、MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?

・tPEDRS(Program/Erase/Data Integrity Check Resume to next Program/Erase/Data Integrity Check Suspend)

  MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?

よろしくお願いします。

JUNYA

0 Likes
1 Solution
ShupingZ_76
Employee
First like received Welcome!
Employee

tDIC_SETUP Data Integrity Check Calculation Setup Time

 定義を教えてください。DIC実行のコマンド入力からCalculate開始までの時間ですか?

 また、MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?

回答:tDIC_SETUPData Integrity CRC計算のセットアップ時間です。

本デバイスは、ユーザーが設定したアドレス範囲によって、一連の最適化操作を実行し、CRCの計算を加速します。

従って、MAX値はございません。RDYBSYビットにより、セットアップが完了するかどうかを確認してください。

詳細はS25HS02GTのデータシートの5.3 Data Integrity CRCで確認してください。

tPEDRS(Program/Erase/Data Integrity Check Resume to next Program/Erase/Data Integrity Check Suspend)

  MAX値の定義をしていない理由は何になりますか?

回答:tPEDRSにつきましては、S25HS02GTのデータシートの5.10.2 Erase, Program or Data Integrity Check Resumeにより、Program/Erase/Data Integrity Check操作が完了するには、tPEDRS又はそれ以上の時間がかかります。

操作の完了はRDYBSYビットにより確認しますので、MAX値はございません。

View solution in original post

0 Likes
1 Reply