- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
代替候補品についてご確認したい点がある為、ご回答をお願い致します。
製造中止品:S29GL032N90TFI010 32Mbit
代替候補品: S29GL128S90TFI010 128Mbit
1.製造中止品に対し、代替替候補品はメモリ容量が増える為、アドレス線が2本多くなります。
(2pin:A21、15pin:A22が増えます。製造中止品は共にN.C。)
代替候補品のアドレスピン:A21、A22は未接続のままとすることで
32Mbit品として使用する事は可能でしょうか。
デバイス内部にプルアップ等、信号レベルを固定する回路は有るでしょうか。
2.また、使用コマンドについては互換性が有ると考えて良いでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ご認識の通り、アドレスピンはバイス内部にプルアップ等、信号レベルを固定する回路は無いですので外部のpull-upまたはpull-down抵抗をインストールすることをお薦めします。
以上、宜しくお願い致します。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ENGLISH TRANSLATION:
In the replacement of S29GL032N90TFI010 with S29GL128S90TFI010 We would like to confirm the alternative candidate products, so please answer. Discontinued product: S29GL032N90TFI010 32Mbit Alternative candidate: S29GL128S90TFI010 128Mbit 1. 1. Compared to the discontinued product, the replacement candidate product has more memory capacity, so there are two more address lines. (2pin: A21, 15pin: A22 will increase. Both discontinued products are N.C.) Alternative candidate address pins: A21 and A22 can be left unconnected Is it possible to use it as a 32Mbit product? Is there a circuit inside the device that fixes the signal level, such as a pull-up? 2. 2. Also, is it safe to assume that the commands used are compatible?
Hello,
ANSWER:
The closest suggested migration path from the S29GL032N90TFI010 is to the S29GL064S70TFI010 (3.0V, 64Mb, 70nS tACC).
With regards to the S29GL064S70TFI010, A21 (pin-13) is the MSB of the address bus, which accesses the upper 32Mb of the main memory array. However, if A21 is tied to ViL (Logic LOW), only the lower 32Mb of the main memory array will be accessed, essentially having only a 32Mb FLASH. Therefore, the S29GL064S70TFI010 is the closest suggested migration path from the S29GL032N90TFI010.
Best regards,
Albert
Cypress Semiconductor Corp.
An Infineon Technologies Company
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
本ご回答から、A21、A22が未接続(Open)では32Mbit品として使用する事は出来ない。
A21、A22のピンはデバイス内部にプルアップ等、信号レベルを固定する回路は無い、
と理解して宜しいでしょうか。
またコマンドの互換性について下記のご確認も追加でお願い致します。
製造中止品のコマンド表には「Unlock Bypass」コマンドが規定されておりますが
代替候補品では「Unlock Bypass」コマンドは未サポート(互換性無し)でしょうか。
代替候補品のデータシートより
Table 7.1コマンド表には「Unlock Bypass」のコマンドがありません。
Table 7.6 CFI Primary Vendor-Specific Extended Queryを確認すると
Word Address:(SA) + 0051h データ=0000h
Descriptionの記載は「Unlock Bypass 00 = Not Supported 01 = Supported」
と記載されています。
コマンドの互換性について下記のご確認も追加でお願い致します。
製造中止品のコマンド表には「Unlock Bypass」コマンドが規定されておりますが
代替候補品では「Unlock Bypass」コマンドは未サポート(互換性無し)でしょうか。
代替候補品のデータシートより
Table 7.1コマンド表には「Unlock Bypass」のコマンドがありません。
Table 7.6 CFI Primary Vendor-Specific Extended Queryを確認すると
Word Address:(SA) + 0051h データ=0000h
Descriptionの記載は「Unlock Bypass 00 = Not Supported 01 = Supported」
と記載されています。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ご返事ありがとうございます。
代替候補品(GL-S)では「Unlock Bypass」コマンドは未サポートです。「Unlock Bypass」機能をサポートしている GL-N フラッシュに基づく既存の設計には、GL-Sに置き換える際「Unlock Bypass」を使用しないように変更は必要です。
GL-NからGL-Sへの置き換えの詳細において、「AN98586 - Migration from GL-N and GL-P to GL-S Flash」をご参照してください。
https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an98586-migration-gl-n-and-gl-p-gl-s-flash
Best Regards,
Ryan
Cypress Semiconductor Corp.
An Infineon Technologies Company
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
回答から、A21、A22が未接続(Open)では32Mbit品として使用する事は出来ない。
A21、A22のピンはデバイス内部にプルアップ等、信号レベルを固定する回路は無い、
と理解して宜しいでしょうか。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
ご認識の通り、アドレスピンはバイス内部にプルアップ等、信号レベルを固定する回路は無いですので外部のpull-upまたはpull-down抵抗をインストールすることをお薦めします。
以上、宜しくお願い致します。