- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
MPN:S25FL512SAGMFIG10のステータスレジスタへの書き込みに関して、3点質問いたします。
1)ステータスレジスタの書き込み時間
S25FL512SAGMFIG10
Document Number: 001-98284 Rev. *Oでは、以下のようにmax 2000msとなっております。
これがS25FL128S/S25FL256Sのデータシート(Document Number: 001-98283 Rev. *O)では
となっておりました。
この2品番で、ステータスレジスタ書き込み(WRRコマンド)で、最大値が
S25FL512S :max2000 ms
S25FL128S/S25FL256S :max 500 ms
と、大きく違うのですが、どういった理由でしょうか?
2)ステータスレジスタ書き込み時間の他社比較
他社のステータスレジスタの書き込み時間はmax 20ms とかのものがあります。
これに関し、Cypressの書き込み時間は、書き込み条件などが違っているので大きな値となっている、という事はありませんでしょうか?
3)同じ値を書き込んだ場合
WRRコマンドで、その時点のステータスレジスとコンフィギュレーションレジスタの値と同じ値を書き込んだとします。
その場合、
S25FL512S:typ 560ms、max2000 msという値は「格段に短くなる」と考えられるでしょうか?
言い換えると、
同じ値を書き込んだ後、ステータスレジスタのWIPが0になるまでの時間は、違う値を書き込む場合に比べ格段に短いでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
Solved! Go to Solution.
- Labels:
-
Memory Nor Flash
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
1)それは、各シリーズの設計段階でのcharacteritic テストによって保証されております。
2)各社のテスト方法は異なる場合があります。新データシート(S25FL128S/S25FL256SのNote-53とNote-54, S25FL512SのNote-49とNote-50)によると、TYP値またはMAX値のいずれかが10000 cyclesでテストされました。最悪の場合(10000サイクル)は、WRR Write Timeが新デバイスと大きく異なる可能性もあります。最新版のデータシートをご参照ください。
S25FL128S/S25FL256S: https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s25fl128ss25fl256s-128-mb-16-mb256-mb-32-mb-30v-spi...
S25FL512S: https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s25fl512s-512-mb-64-mb-30-v-spi-flash-memory
3)はい。 可能です。それで、こちらのSpecテストはcheckerboard dataパターン(010101, 101010, 010101...)を使用して行われました。このパターンですが、最悪のシナリオと考えられています。
以上、宜しくお願い致します。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
1)それは、各シリーズの設計段階でのcharacteritic テストによって保証されております。
2)各社のテスト方法は異なる場合があります。新データシート(S25FL128S/S25FL256SのNote-53とNote-54, S25FL512SのNote-49とNote-50)によると、TYP値またはMAX値のいずれかが10000 cyclesでテストされました。最悪の場合(10000サイクル)は、WRR Write Timeが新デバイスと大きく異なる可能性もあります。最新版のデータシートをご参照ください。
S25FL128S/S25FL256S: https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s25fl128ss25fl256s-128-mb-16-mb256-mb-32-mb-30v-spi...
S25FL512S: https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s25fl512s-512-mb-64-mb-30-v-spi-flash-memory
3)はい。 可能です。それで、こちらのSpecテストはcheckerboard dataパターン(010101, 101010, 010101...)を使用して行われました。このパターンですが、最悪のシナリオと考えられています。
以上、宜しくお願い致します。