Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
HINA_2218186
Level 2
Level 2
5 replies posted 10 questions asked 5 questions asked

S25FL512SのPower-On (Cold) Resetの開始条件を確認させて下さい。VIO端子付きデバイスの立ち上げ時において、VCCの電圧がVCC(min)を越えただけではPoRは開始されず、さらにVIO電圧がVIO(min)を超えた時に初めてPORが開始される理解ですが、正しいでしょうか。Table 3. Interface States Summaryの記載より、このように理解しています。

0 件の賞賛
1 解決策
Anonymous
適用対象外

パワーオン時のVCCとVIOの関係については、以下をご参照ください。

fl-s vio.png

http://www.cypress.com/file/195841/download

Nada

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Anonymous
適用対象外

データシートの記載の通り、

3.3.3 Power-On (Cold) Reset

When the core voltage supply remains at or below the VCC (low) voltage for ≥ tPD time, then rises to ≥ VCC (Minimum) the device will begin its Power-On Reset (POR) process. POR continues until the end of tPU.

VCCの電圧がVCC(min)を越えただけではPORは開始されません。

VCC電圧が V(cut-off)を下回った場合は、PORを実行する必要があります。ここでは、VCCをtPD期間でVCC (low)以下にし、復帰する際に VCC 電圧が ≥ VCC(Min), VIO電圧が ≥ VIO(min)を超えたときPORが開始されます。PORはtPU後に完了します。

ただし、VCC電圧がVCC (cut-off)に下回っていない場合は、電源がオンとみなされ、VCCが復帰して、フラッシュは正常に動作します。

よろしくお願いいたします。

Nada

0 件の賞賛

ご回答有難うございます。

追加質問になりますが、

>VIO電圧が ≥ VIO(min)を超えたときPORが開始されます。PORはtPU後に完了します。

ということは、tPUの起点はVIO電圧が ≥ VIO(min)になりますでしょうか?

0 件の賞賛
Anonymous
適用対象外

返事が遅くなり大変申し訳ありません。

データシートの5.3.1 Power-On (Cold) Resetの図に示すように、tPUの起点はVCC ≥ VCC(min)と考えればよいです。

よろしくお願いいたします。

Nada

0 件の賞賛
Anonymous
適用対象外

Vioは出力端子の電圧電源なのでPORの動作には関係しないと思われます。

よってtRHの起点はVcc電圧がVcc(min)を上回った時点からだけに依存すると予想します。

0 件の賞賛
Anonymous
適用対象外

パワーオン時のVCCとVIOの関係については、以下をご参照ください。

fl-s vio.png

http://www.cypress.com/file/195841/download

Nada

0 件の賞賛