Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Nor Flash Forum Discussions

TeMa_2997106
Level 6
Level 6
10 likes received 10 solutions authored 250 replies posted

S25FL256SDPBHBC00はメーカー出荷時にブランク品であることが保証されていますでしょうか。

製造工程で一旦 Erase してから Program するルーチンを組んでいるのですが、

ブランク品であることが保証されていれば Erase 作業を間引いて工程短縮したい、というのが質問の意図です。

0 Likes
1 Solution
TakashiM_61
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

"S25FL128S/S25FL256S 128 Mb (16 MB)/256 Mb (32 MB) 3.0V SPI Flash Memory" データシートの

Section 11.5 Initial Delivery Stateを参照ください。

https://www.cypress.com/file/448601/download

- The entire memory array is erased: i.e. all bits are set to 1 (each byte contains FFh).

工場出荷時、メモリ全体は消去されております。

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
TakashiM_61
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

"S25FL128S/S25FL256S 128 Mb (16 MB)/256 Mb (32 MB) 3.0V SPI Flash Memory" データシートの

Section 11.5 Initial Delivery Stateを参照ください。

https://www.cypress.com/file/448601/download

- The entire memory array is erased: i.e. all bits are set to 1 (each byte contains FFh).

工場出荷時、メモリ全体は消去されております。

0 Likes

早速のご回答ありがとうございます。

失礼しました。見落としておりました。

確認できました。

以上です。

0 Likes