十二月 28, 2020
05:45 PM
我们目前有一个项目在评估FLASH方案,初步选定了S25FL256S这片flash,从数据手册得到的数据是,该芯片的最大擦除速度为0.5M/S,编程速度为1.5M/S。
由于该项目客户对flash的操作速度要求较高,客户需要我们确认一下,能否提供FLASH擦写速度的实际数据,类似测的报告等文档,谢谢。
已解决! 转到解答。
1 解答
十二月 28, 2020
06:44 PM
手册上的就是实际擦除时间,这个时间是flash物理扇区/page实际需要擦除/写入的绝对时间,与频率无关,频率再快也需要等待实际扇区/page的操作完成。
如果客户主控硬件可以支持Dual-QSPI(即双路QSPI)的话,可以使用我们S79FL256S,这个芯片其实是两个S25FL128S并联,可以实现读写擦的速度翻倍:
1 回复
十二月 28, 2020
06:44 PM
手册上的就是实际擦除时间,这个时间是flash物理扇区/page实际需要擦除/写入的绝对时间,与频率无关,频率再快也需要等待实际扇区/page的操作完成。
如果客户主控硬件可以支持Dual-QSPI(即双路QSPI)的话,可以使用我们S79FL256S,这个芯片其实是两个S25FL128S并联,可以实现读写擦的速度翻倍: