Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

以下データシート、14page DQ5の説明文中に、「タイムリミットを超えた場合は、コマンドによるリセットを実施してください。」との記述があります。

http://www.e-ele.net/DataSheet/MBM29F400TC.pdf

MBM29F400TC-90PFにて、ハードリセットのタイミングによって、タイムリミットが発生したような症状が確認されておりますので、以下確認させてください。

Q1)タイムリミットが発生する原因としてどのようなことが考えられますでしょうか?

 ("0"領域に"1"が書き込まれた場合については認識しておりますので、それ以外の原因がありましたらご教示ください。)

Q2)コマンドによるリセットは、BUSY中(RY/BY端子=Low)の状態でも受つけると考えてよろしいでしょうか?

Q3)コマンドによるリセットでなく、ハードリセットでも、タイムリミットの状態は改善されると考えてよろしいでしょうか?

 ("コマンドによるリセット"と指定があるため、念のための確認です。)

以上、よろしくお願い致します。

0 件の賞賛
1 解決策

Kitahora-san,

いつもお世話になっております。

Q1)

もう一つの原因として、書込みまたは消去が规定限界書込みまたは消去が规定限界(内部ぱるす回数)を超えたことをD5の出力で確認できます

Q3)

DQ5=1解除の方式について、リセットコマンドは必要です。

Q4)

Embedded ProgramまたはEmbedded Erase操作が最大タイミング制限を超えると、DQ5は1に切り替わります。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

ご担当者様

お世話になっております。

追加情報ですが、ハードリセットをリセットコマンドにより、RY/BYがlow,Q5がHighとなり続ける症状は改善することができました。

(復帰後はハードリセットを実行しても正常動作となります。)

Q2)については受け付けることが確認できたので対応不要です。

Q3)に関連し、タイムリミット解除の方式について、ハードリセットではNGで、リセットコマンドでなければならない理由をお知らせください?また、リセットコマンドでしかしていない処理はありますでしょうか?

追加質問ですが、

Q4)D/S 「タイミングリミット超過」の説明文に"規定限界(内部パルス回数)を超えたことを・・・"とありますが、内部パルス回数は固定値or可変値のどちらでしょうか?また、時間換算で何msに相当しますでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

0 件の賞賛

Kitahora-san,

いつもお世話になっております。

Q1)

もう一つの原因として、書込みまたは消去が规定限界書込みまたは消去が规定限界(内部ぱるす回数)を超えたことをD5の出力で確認できます

Q3)

DQ5=1解除の方式について、リセットコマンドは必要です。

Q4)

Embedded ProgramまたはEmbedded Erase操作が最大タイミング制限を超えると、DQ5は1に切り替わります。

0 件の賞賛
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

ご担当者様

ご回答ありがとうございます。

Q3)について、

hard resetでは、タイムリミット超過(DQ5=1)の状態の解除はできないということでしょうか?

Q4)について、

最大タイミング制限の具体的な時間を教えてください。

0 件の賞賛
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

ご担当者様

いつもお世話になっております。

追加お問合せの件如何でしょうか?

宜しくお願い致します。

0 件の賞賛

Q3について、

hard resetでは、タイムリミット超過(DQ5=1)の状態が解除できます。

Q4)について、

セクタ消去の最大時間は8sです。

ワード書込みの最大時間200usです。

チップ書込みの最大時間は10sです。

0 件の賞賛