Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ToKo_1330256
Level 4
Level 4
50 replies posted 50 questions asked 25 replies posted

--<質問>*-------------------------------

HOLDピンの接続についてですが、データシートから

今までのHOLDピンはDNCピンとなり、未接続またはVDDへ接続

と書かれております。

ところが、弊社のFM25V20Aシリーズ使用回路の中に、

ICの出力に接続されている回路があり、

電源投入時僅かな時間ですが「L」レベルになることがあります。

こういった回路接続に問題がないか、

御教示頂きたく、宜しくお願い致します。

0 Likes
1 Solution
GirijaC
Moderator
Moderator
Moderator
50 sign-ins 25 sign-ins 10 solutions authored

英語で:

If the bus master pulls the HOLD pin LOW while SCK is LOW, the current operation will pause. Taking the HOLD pin HIGH while SCK is LOW will resume an operation.

In your case, HOLD pin is LOW when device is powered ON which may not be a problem. Once you make this pin HIGH, you can resume/start the required operation.

日本語で:

もしSCKLOWの間にバスマスターがHOLDピンをLOWにした場合、現状のオペレーションは一時停止します。SCKLOWの間にHOLDピンをHIGHにすればお目レーションは再開します。

今回の場合、デバイスがパワーオン時にHOLDピンがLOWになっていますが、問題にはならないでしょう。このピンを一度HIGHにすれば、必要なオペレーションが再開/開始できます。

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
GirijaC
Moderator
Moderator
Moderator
50 sign-ins 25 sign-ins 10 solutions authored

英語で:

If the bus master pulls the HOLD pin LOW while SCK is LOW, the current operation will pause. Taking the HOLD pin HIGH while SCK is LOW will resume an operation.

In your case, HOLD pin is LOW when device is powered ON which may not be a problem. Once you make this pin HIGH, you can resume/start the required operation.

日本語で:

もしSCKLOWの間にバスマスターがHOLDピンをLOWにした場合、現状のオペレーションは一時停止します。SCKLOWの間にHOLDピンをHIGHにすればお目レーションは再開します。

今回の場合、デバイスがパワーオン時にHOLDピンがLOWになっていますが、問題にはならないでしょう。このピンを一度HIGHにすれば、必要なオペレーションが再開/開始できます。

0 Likes

Thank you for your responce quickly.

We'll keep in touch with our customer.

Regards,

0 Likes