cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Non Volatile RAM (F-RAM & NVSRAM)

toyac_1469256
New Contributor II

データシートのOrdering Code Definitionsを確認すると、

Die revision:

Blank - No Rev

A - First Rev

と記載ありますが、差分は何になりますか?

また、上記の通り BlankとAの2パターンの説明がありますが、

CY14B101N-ZS25XI の組み合わせは有効ですか?

CY14B101N-ZS25XI は終息し、現状CY14B101NA-ZS25XIになり、

2017年にPCNが発行され、最新ではCY14B101NA2-ZS25XIになりますか?

0 Likes
1 Solution
Anonymous
Not applicable

お世話になっております。

Blank - No Rev

A - First Rev

の差分について下記に回答致します。

CY14B101Lの組み合わせは有効ですが、CY14B101Nの組み合わせは無効です。

CY14B101Lは** rev品(以前のバージョン、0.25u technology)があり、0.13u technology へ変えてCY14B101LAの* A品になります。

0.25u technologyでCY14B101NA品はありませんが、CY14B101LA(0.13u technology)と同じダイを使用するため、die revision は「A - First Rev」になります。

以上、よろしくお願いいたします。

Nada

View solution in original post

0 Likes
4 Replies
Anonymous
Not applicable

CY14B101N-ZS25XIの組み合わせは無効です。

はい、CY14B101NA-ZS25XIの最新はCY14B101NA2-ZS25XIになります。

Nada

0 Likes
toyac_1469256
New Contributor II

Blank - No Rev

A - First Rev

の差分は何になりますでしょうか?

CY14B101N-ZS25XIの組合せは過去より無効でしょうか?

最新はCY14B101NA2-ZS25XIとのことですが、CY14B101NA-ZS25XIとスペックに差分はないでしょうか。

CY14B101NA2-ZS25XIの内容が記載されているデータシートはありますか?

データシートはまだCY14B101NA-ZS25XIの記載のみになり、

CY14B101NA2-ZS25XIとの関連性はPCNを確認する以外にありませんか?

0 Likes
Anonymous
Not applicable

Blank - No Rev

A - First Rev

の差分はあるかどうかについて、現在プロダクトエンジニアに確認中です。

CY14B101NA-ZS25XIからCY14B101NA2-ZS25XIへの変更はFabの変更のみなので、

スペックに差分はありません。

PCNの記載:

Description of Change:

Cypress announces the qualification of Fab 25 in Austin, Texas as an additional wafer fab site and Test 25 in Austin, Texas as an additional wafer sort site for 3V/5V 1Mb Parallel nvSRAM products. No design or test program changes were made during this fab transfer. There is no change to product datasheets.

また、申し訳ないですが、現時点ではCY14B101NA2-ZS25XIの内容が記載されているデータシートはありません。

PCN以外の確認できる資料もありません。

Nada

0 Likes
Anonymous
Not applicable

お世話になっております。

Blank - No Rev

A - First Rev

の差分について下記に回答致します。

CY14B101Lの組み合わせは有効ですが、CY14B101Nの組み合わせは無効です。

CY14B101Lは** rev品(以前のバージョン、0.25u technology)があり、0.13u technology へ変えてCY14B101LAの* A品になります。

0.25u technologyでCY14B101NA品はありませんが、CY14B101LA(0.13u technology)と同じダイを使用するため、die revision は「A - First Rev」になります。

以上、よろしくお願いいたします。

Nada

View solution in original post

0 Likes