一月 11, 2022
06:04 PM
我现在蓝牙听诊器主控使用的是PSOC624A, 蓝牙是cyw20721,通信方式是HCI方式,我想实现这样一个需求,将CYW20721的bin文件放到PSOC624A里面,烧录程序时只烧录PSOC624A,然后PSOC624A上电通过HCI指令判断CYW20721是否需要更新程序,如果需要通过HCI进行更新程序
现在CYW20721更新更新这块都开发完了(现在是将CYW20721的程序放到emmc flash里面实现更新的),想问一下ModusToolbox如何引用一个外部bin文件添加到PSOC624A工程中?
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
一月 13, 2022
03:54 PM
2 回复数
一月 13, 2022
03:54 PM
可以将bin文件作为一个数组,通过写flash的方法存储到psoc6当中。
一月 13, 2022
05:09 PM
谢谢