你好,

电源 (VDH) 升级有哪些要求? 不幸的是,我在《用户手册》或设备的数据表中都没有找到这样的信息。

我注意到,根据 VDH 的增强,行为会有所不同。在缓慢增加的电压下,微控制器的某些模块似乎无法正常复位,因为它们无法按预期工作,例如BDRV或LIN。

Reset Pin 是否有任何参考设计,可以帮助设备在缓慢增加的 VDH 上正常启动?

最诚挚的问候,

Tenko Yavashev

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @teya 

VDH 是栅极驱动器的电源,由 VBAT 通过限流电阻器提供。 它不应该影响其他模块。

LinGuohui_0-1693989661476.png

未找到功率提升的技术参数。 对于 tle987x 来说,Vs 是主要电源,外设电源 VDDP 和核心电源 VDDC 均由 Vs 生成。

LinGuohui_2-1693991003155.png

 

VDDC 将内核重置为 1.2V(类型)。 当Vs > 3V时,微控制器/Flash处于完全运行状态。

LinGuohui_1-1693990931434.png

LinGuohui_3-1693991293704.png

VDDP 在 2.6V 时重置。

LinGuohui_4-1693991377719.png

因此,我认为这可能不是电压上升的问题。 也许是由于低升压电压的抖动所致。 例如,Vs 在 3V 时的抖动。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @LinGuohui

感谢您的及时回复。

当然,我的意思是主电源输入,但对许多电压引脚感到困惑 🙂

无论如何,这个问题肯定与电压上升有关,因为如果我增加电源装置限流器,或者只是手动插入连接器,而不是使用其输出开/关开关,就不会发生这种情况。

尽管如此,这个问题的本质是什么,事实是,在这种情况下,微控制器无法正常工作。 那么,你有什么建议呢? 那重置密码呢?

最诚挚的问候,

Tenko Yavashev

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @teya 

CAN 请提供您的测试条件,以及硬件设计,如REST引脚和电源引脚。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @LinGuohui

只是想告诉你,我不是唯一一个注意到这个问题的人。 举个例子看这个 https://community.infineon.com/t5/MOTIX-MCU/PWM-LIN-not-working-after-power-on/m-p/398561#M1524

一般问题仍未解决。 那里给出的解决方案与我的问题有关 - “编程后无法工作”,因为当时我对 uVision KEIL 很陌生。

因此,开发板也存在问题。 例如,我的是带有 TLE9879QTW40的TLE987x Evalboard 2.0。 虽然 @GMeyer 使用了 tle986x Eval Board v.1.2 与 TLE9862QXA40。我们正在使用不同的软件(示例)。

根据本文档,"Infineon-Z8F80032532_HW_Design_Guideline-ApplicationNotes-v01_10-EN.pdf " 建议在复位引脚上使用接地的 1nF 电容器。 实际上,它已安装在 Tle987x Evalboard v2.0 上,但无济于事。

最诚挚的问候,

Tenko Yavashev

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @teya 

感谢您提供之前的讨论信息。 我没注意到这个话题。

这些问题是 LIN 和 PWM(实际上是 BDRV 不起作用),我认为这些问题应该是低电压升高的问题。LIN 和 BDRV 都需要 12V 电源,但是 MCU 在 4V 下运行。因此,软件正在运行,BDRV 和 LIN 控制器工作正常,但电源未准备就绪。 如果 Vs 缓慢上升,建议在软件中增加延迟。

对于 REST 引脚,EVK 板主要由板载调试器控制。 我认为您 CAN 根据自己的应用程序重新设计。

0 点赞