Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOTIX™ MCU フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOTIX™ MCU
みなさん、こんにちは 私はあなたの助けを求めます TLE9872QTW40 を MCU として使用して設計されたボードがあり、このボードを使用して入力信号の周波数を計算する必要があります。 これを行うには、入力信号の立ち上がりエッジの数をカウントするカウンタとして Timer2/Timer21 を使... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは。   私はインフィニオンに入社したばかりですが、最初の情報によると、モータ制御製品に関連するモータ制御エンジンがあるので、MCEに評価してもらうために、より多くの情報を求めています。 高速PMSM制御を目標としており、MCUコントローラ部分とMCEfirmaware(ソースコード)につい... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
你好英飞凌, 我的uIO-Stick无法和TLE9879板子建立连接。 我采用这种连接方式: 但是收到了错误返回: uIO-Stick和TLE9879板子连接,板子上是不是要有类似xcp的软件运行才能连接?还是说和SWD一样,直接可以和板子建立连接。 谢谢! Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
9877、モーター制御、LIN ポート LIN 通信、LIN が失われた後の P1.2 ポート PWM キャプチャ、これら 3 つの優先順位をどのように調整するか? モーターはLINより高いため、LINは受け付けられませんが、フィードバックは可能です。 PWM の優先順位が低く、1000hz での ... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
電流ポートの設定が入力されており、外部接続がないのに、電流測定が 0.4 ~ 0.5V になるのはなぜですか? Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
親愛なるチーム、 今後ともよろしくお願いいたします。 当社のTLE9879xxxx評価キットは、ホールセンサーでスムーズに動作しています。 これは、構成ウィザードでいくつかのパラメーターを変更することで実現されました。 ホールセンサーでモーターを動かすために構成ウィザードで変更する必要があるパラメー... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
我打开配置文件以后,发现会提示有些未定义的变量,然后这个时钟变量fSYS也变成了_nan(ind)MHz,不知道是什么问题,请帮忙看一下。       Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちはチーム、 ステッピングモータ制御ドライバを内蔵した車載用マイクロコントローラを探しています。 利用可能な場合はできるだけ早くお知らせください。 Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは MCUのデータシートを確認したところ、TLE9877にECCエラー機能があることが分かりました。 そして、私は2つの概念を知りたいです: 1. ECCエラーのトリガー条件は何ですか? つまり、ソフトウェアの動作中に修正不可能なECCエラーが発生する可能性があるのはどのような状況ですか? ... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
MOTIX ™フルブリッジ IC TLE9201SG データシートによると、この IC は何年も前のチップですが、これに代わる新しい製品はありますか? Show More
掲示板情報

MOTIX™ MCU

MOTIX™ MCUフォーラムは、有名なEmbedded Power ICに関する質問、コメント、フィードバックをいつでも投稿できるように設計されています。技術的な質問をしたり、既存のコンテンツを探したりすることができます。