Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOTIX™ MCU フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOTIX™ MCU
请问一下,现在使用TLE9877这款芯片,进行电机的FOC控制,但是我找不到EMO库在哪里下载?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877Q-%E4%B8%89%E7%9B%B8%E7%9B%B4%E6%B5%81%E6%... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
大家好 请问有没有关于TLE9879的CSA例程,BLDC电机控制里想加一个电流检测,官方例程里没有关于CSA的例子,希望有使用过这个功能的分享一下经验。谢谢!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/tle9879-CSA%E4%BE... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは DigikeyからTLE9879を購入していますが、事前にプログラムされたBLDCドライバは付属していますか? (Arduinoシールドのものと同じ)。 そうでない場合、事前にプログラムされたチップはどこで注文できますか? 前もって感謝します。 最良 タイ語。smartconx_targ... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは DAQ実装の目的でmallocおよびcalloc機能を使用しています。 TLE9893シリーズチップを使用しています。 コードはうまくコンパイルされますが、callocおよびmalloc関数のデバッグモードでスタックしているようです。 ヒープサイズを16Kに設定しようとしましたが、機能し... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは 私のクライアントの1人は、フルブリッジトポロジーと必要な内蔵LDO / LIN通信を使用して最小限の回路で12V / 1Aモーターを駆動するためのフラッシュドアハンドルを探しています。 ここでサポートするためにTLE9853QX + IPG20N04S4-18A を選択しました。 他の ... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは TLE9893シリーズにRTCタイムスタンプを実装しようとしています。 基本的なRTCの例のアイデアやサンプルソースプロジェクトを教えてください   感謝 プラカシュsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RTC-time... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
TLE9893新建工程生成的Config Wizard配置文件,用Config Wizard打开时提示"Cannot open file "TLE989x.svd" >SVD/>で使用smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Confi... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
TLE9893新建工程生成的Config Wizard配置文件,用Config Wizard打开时提示"Cannot open file "TLE989x.svd" >SVD/>で使用smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Confi... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
ADC1 または ADC2 によって取得された val はフィルタリングされていますか? ADC1_GetChResultsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877-ADC%E6%BB%A4%E6%B3%A2/td-p/7... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは、みんな。 TLE9879_EvalKit 開発ボードには独自のプログラムが付属していますが、初期化中に 2 秒以上などの長い遅延が追加されると、システムが正常に動作しなくなります。 1 秒の遅延は正常です。どこに矛盾があるのか分かりません、教えてください。 int main(void) ... Show More
掲示板情報

MOTIX™ MCU

MOTIX™ MCUフォーラムは、有名なEmbedded Power ICに関する質問、コメント、フィードバックをいつでも投稿できるように設計されています。技術的な質問をしたり、既存のコンテンツを探したりすることができます。